This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:E315391 SV601098001A

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/599805/tdc1000-tdc7200evm-e315391-sv601098001a

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

 

大家好、我购买了 TDC1000-TDC7200EVM

我对 TI 提供的传感器进行了实验

这是我们处理 TI 产品的第一步

TDC1000_Config0                        41
TDC1000_Config1                        41
TDC1000_Config2                        00
TDC1000_Config3                        04
TDC1000_Config4                        5F
TDC1000_TOF-1                          03
TDC1000_TOF-0                          FF
TDC1000_Error_Flags                    00
TDC1000_Timeout                        63
TDC1000_Clock_rate                     00
TDC1000_Conts_Trigger                  01
TDC7200_Config1                        02
TDC7200_Config2                        40.
TDC7200_Interrupt_Status               07
TDC7200_Interrupt_Mask                 07
TDC7200_Coarse_Cntr_OV_H               FF
TDC7200_Coarse_Cntr_OV_L               FF
TDC7200_Clock_Cntr_OV_H                FF
TDC7200_Clock_Cntr_OV_L                FF
TDC7200_Clock_CntR_Stop_Mask_H         00
TDC7200_Clock_CntR_Stop_Mask_L         00
TRIGGER_UPDATE_FREQ                    0000
TDC_AVG/STDEV_NUM_ELEMS                0032
SAVE_graph_data_TO_file                00
flow_mode_select                       00
Y-SCALE_CENTER                         0032
X-SCALE_RANGE                          0032
测量_RTD1                           00
SAVE_RESULT_REGR_TO_FILE               00
graph_multi_stops                      00
TDC_SELECT                             00
TEMP_RTD_SELECT                        00
TEMP_RTD_MODE                          01
TEMP_AVG/STDEV_NUM_ELEMS               000a
Save_TEMP_DATA                         00
graph_YMAX_DATA                        000000004870
graph_YMIN_data                        0000000000000000480C
TDC1000-HV_DRV_EN1                     00
TDC1000-HV_DRV_EN2                     00
HV_DRV_EN1_PERIOD                      001E
HV_DRV_EN2_PERIOD                      001 EENABLE_POWER_CYCLE                       00
CLK_FREQ_(1-16MHz)                     8.000000
CLK_SOURCE _SEL                         00
CPU_CLK_FREQ                           05
CPU_CLK_EN                             00
TDC1000-HV_BST_PWR_EN                  00
HV_BST_PWR_EN_PERIOD                   0000
FWD2REV_FLOAD_DELAY                     0000
TDC1000-IMPE_MATCH_EN                  00
ENABLE_UART_STREAM                     00
ENABLE_MSP430TIMER_TDC                 00

我想谈谈我今天取得的成果  

TDC1000-TDC7200EVM 进行开发

我今天对  水位进行了实验

今天我的目标是查看 TOFAVG 中的肯定数字变化   

同时向 CAN 添加水  

而不是增加 ToF AVG 的数量

我得到了数字下降的结果

 这些变化是非常线性和稳定的

但方向相反

然后在 另一个实验中

继续我在 EVM 上的实验

我在添加水的同时设法得到数字的上升

它是通过在 中进行更改来实现的

超时(0x8)扇区

在   TDC1000中启用 FORCE_SHORT _TOF

但  我认为 水的水位不会影响数字

它们在开始时增加、然后保持在那里

无论水位是多少

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ari、

    通过使用这些设置强制短 ToF、您可以测量的最大距离约为10cm。 如果您的水位低于此值、则这应该是正常的。 否则、您应该禁用短程 ToF 模式并继续使用您拥有的其他时序设置。

    从您的结果来看、您似乎没有得到正确的回波。 目前、您将增益设置为0、单个脉冲、中程回波质量阈值。 您可以通过增加发射脉冲的数量来增加发射信号的强度。 在这种情况下、2应该正常( 这是 CONFIG0中的 NUM_TX)。 此外、将 PGA 增益提高到6dB 或更高将帮助您看到更好的返回信号(TOF-1中的 PGA_GAIN)。 最后、您可以将回波质量阈值的幅度减小到-125mV (TOF-1中的 ECHO_QUAL_THLD)。 对于小范围、这应确保 TDC1000能够实际看到回波。

    另一种可能是回波以某种方式从表面以固定距离早日返回。 您可以通过增加 TDC1000生成的停止次数来测试这一点。 将 NUM_RX (CONFIG1)更改为2个停止位、并将停止数(TDC7200选项卡、CONFIG2)更改为2个停止位。这样、您就可以继续测量超过第一个停止位的情况、以防出现错误。 您可以通过更改图形选项卡中的显示来查看不同停止的 ToF 值:

    最后、一些问题可能来自将换能器安装到容器上的方式。 请查看此应用手册、了解正确安装传感器以进行液位测量: www.ti.com/.../snaa266a.pdf

    此致、