This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双通道速度传感器

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/564936/dual-channel-speed-sensor

主题中讨论的其他器件:LDC0851

您好!

我希望找到 一款或多款能够感应旋转物体的速度和方向的产品。  我不是在寻找一种特定的技术、而是只能满足我的要求。 但是 、我正在寻找传感器及其将跟踪的物体(例如、霍尔效应传感器和被感应的磁盘、或者感应传感器和 感应齿的齿轮)。 我尝试联系 网站上的聊天、该聊天指示我联系 半导体客户支持、后者 指示我联系论坛。

我更喜欢具有以下特性的传感器:

  • 两个通道、具有90度相移和50%占空比
  •  速度范围为0-15000 rpm、每转32至80个脉冲
  • 单位宽度 为6.2mm、圆盘的轴直径为15mm 至45mm。

这些是我 要查找的规格、但请向我展示任何 可用的选项。  

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wisam、您好!

    通常、LDC 可用于齿轮齿计数。 速度和方向的典型应用包括两个 LDC0851开关。 示例如下 :http://www.ti.com/tool/TIDA-00851-LDC0851。  

    但是、由于您的系统每转需要32至80个脉冲、LDC0851和我们的其他 LDC 将无法满足您的速度要求。 LDC0851数据表的第9.2.1.2节介绍了最大速度限制: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ldc0851.pdf 。 例如 、具有8个齿和15MHz 传感器频率的齿轮可以可靠地测量6500 rpm 的齿轮旋转速度。 因此、要测量15000rpm 转速、必须将每转的事件减少到三到四个(均匀间隔)、因此必须测量机械装置的不同部分、而不是直接测量齿。  

    我不知道如何使用霍尔效应满足您的要求、但霍尔效应论坛上的同事应该能够提供帮助: https://e2e.ti.com/support/sensor/hall-effect-sensors/ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、我将查看此产品、看看它是否会出现在我的应用中。 我还将在霍尔效应论坛上发帖、看看他们是否有更符合我要求的产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wisam、
    我很高兴能提供帮助。 如果您需要 LDC0851的支持、请随时再次发帖。