This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AWR1642:在 DSS 上运行的毫米波演示中使用了哪个参数?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655789/rtos-awr1642-which-param-has-been-used-in-millimeter-wave-demo-running-on-dss

器件型号:AWR1642

工具/软件:TI-RTOS

我想在 DSS 上运行的毫米波演示中添加 EDMA 模式下的 UART。

因此我读取 UART_TEST.c (ti/drivers/UART/test/common)。

 在行中、paramSetId = EDMA_NUM_DMA_CHANNELS (64U)为970。

-

和  MSD_DATA_PATH.c 使用 MMW_Demo-DSS 中的参数。

因为它还说  shadowParam = dss_data_path.c   (行:1223)中的 EDMA_NUM_DMA_CHANNELS (64U)

我想知道  在 DSS 上运行的毫米波演示中使用了哪个参数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Juiyang,

    您是否已经做过任何修改并遇到了一些问题,或者您是否在寻找我们的建议?

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,JuiYang,
    shadowParam 是存储原始 EDMA 通道副本的影子通道。 EDMA 通道可能会因方案(1-D、2-D 数据复制)而异。 如果查看 dss_data_path.c 源、则使用通道 ID MMW_EDMA_CH_**调用 EDMAUtil_configType1 API。


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Juiyang,

    您似乎希望 UART 在演示中使用 EDMA。 为此、您需要将影子参数保留为独占、否则会发生损坏。 UART 测试是独立的、因此不知道影子参数 OOB 演示使用的是什么、因此 UART 测试从与 OOB 演示开始进行数据路径处理的同一参数开始。 影子参数通常从64个开始分配。 应用程序代码负责确保 EDMA 资源排他、没有动态 EDMA 资源管理可确保排他、所有这些资源都是静态分配的。 因此、您需要确保 UART EDMA 影子参数不会与用于数据路径处理的任何影子 ID 重叠。