请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 工具/软件:TI-RTOS
我想在 DSS 上运行的毫米波演示中添加 EDMA 模式下的 UART。
因此我读取 UART_TEST.c (ti/drivers/UART/test/common)。
在行中、paramSetId = EDMA_NUM_DMA_CHANNELS (64U)为970。
-
和 MSD_DATA_PATH.c 使用 MMW_Demo-DSS 中的参数。
因为它还说 shadowParam = dss_data_path.c (行:1223)中的 EDMA_NUM_DMA_CHANNELS (64U)
我想知道 在 DSS 上运行的毫米波演示中使用了哪个参数。