This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:IWR1443BOOST

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443, IWR1443BOOST, TIDEP-0091, TMDSEMU110-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658333/ccs-iwr1443boost-iwr1443boost

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443TIDEP-0091TMDSEMU110-U

工具/软件:Code Composer Studio

Lasso.com 销售数千种使用蜂窝和卫星的无线水箱监控系统。 我们一直在评估 IWR1443以进行液箱液位测量。
储罐大约9英尺高、有各种液体。 我们使用多种类型的传感器:静液压传感器、导向波传感器、超声波传感器、但它们都有短路或非常昂贵。

理想的产品是独立的 IWR1443,它在 AR_RS232TX 引脚上发送单个高精度“mm 距离”串行值,以便我们的外部 MSP430可以读取深度串行数据。 IWR1443将‘硬编码’,以每隔几秒启动一次并向串行端口(或 SPI 端口)发送距离。
当我们的蜂窝卫星调制解调器处于睡眠状态时、我们完全停止为外部液箱液位传感器供电、然后我们每小时唤醒并打开调制解调器和传感器的电源、以读取液箱液位读数。

IWR1443高精度距离测量实验室代码是否可以修改为独立并在其串行引脚上发送"以 mm 为单位的距离"、或者是否需要外部 MSP432? 我们应该在什么实验中最好地做到这一点?

如果独立的1443发送"距离"串行数据不现实、那么我们希望在高精度模式下将 MSP432与 IWR1443搭配使用。 IWR1443+MSP432实验室是否高精度?  我们应该在什么实验中最好地做到这一点?

您是否有一份顾问名单(最好是在达拉斯)可以帮助我们解决此问题?

谢谢、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我已将您的问题提交给我们的高精度专家、她很快就会为您解答。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    独立 的 IWR1443 可用于测量以 mm 为单位的距离并通过 UART 发送距离数据。

    MSP432  通常用于控制 IWR1443的电源。

    此实验室"高精度距离测量- 14xx"可以高精度测量距离并通过 UART 将其发送到 PC。 链接:    

    本视频介绍 了使用 TI 毫米波传感器的液位传感演示、链接: https://training.ti.com/fluid-level-sensing-demonstration-using-ti-mmwave-sensors?cu=1135109

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    通过 UART 端口输出电流的高精度实验室输出。 我们确实有适合您的应用的设计、但未在其中实现高精度代码:
    www.ti.com/.../tidep-0091

    在此设计中、IWR1443通过 SPI 向 MSP432发送单个数量的峰值输出。 用户控制电源开/关并通过 MSP432读取值。

    如果需要高精度算法、则可以在此参考设计的基础上实现。

    谢谢、此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米歇尔

    现在、您是通过高精度实验室项目上的 UART 端口发送距离、还是需要修改代码?

    我假设我们不需要 MSP432评估板即可使用您的高精度实验室?

    IWR1443高精度实验室项目能否进行修改、刷写和独立运行、或者是否需要外部计算机来配置 IWR1443并向外发送距离?

    谢谢、Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    至于已发布的高精度实验室、我们通过 UART 端口发送 CLI 命令和接收数据。 无需修改代码即可使 UART 正常工作。
    是的、高精度实验室不需要 MSP432。

    之所以提到技术参考设计 A、是因为您希望使用 SPI 发送输出数据。 参考设计具有一些代码、可为您提供帮助。

    高精度实验室要求将二进制文件刷写到 EVM 中。 上电后、它就可以了。 CLI 命令从 PC 通过 cfg 端口发出、数据通过数据端口返回。 我们有可视化工具来显示数据。

    谢谢、此致、
    Michelle
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米歇尔
    你们开发了一款非常酷的产品!
    我在您的1443高精度软件中查找了串行 UART 源代码。  我们所关心的是下面的4.1776读数、用于测量液箱液位。  很显然、可视化工具通过串行端口接收大量数据。  我们能否使用外部 MSP430从串行端口提取或内插该4.1776数据(我们从其他类型的传感器解析大量数据)?
    它在 UART 引脚还是 SPI 引脚上?  我们可以通过哪个引脚来观察数据?  可视化工具是否查询数据或 IWR1443是否盲目发送数据?
    导出哪个.C 文件?  串行数据的格式是什么?
    我们的 MSP430是否可以 spoof the "load the Config file from PC"或配置是否可以刷写到1443中,以便在启动时不需要外部干预就会发出对象距离?
    有没有关于如何使1443独立并让我们只读出最后距离4.1776的想法?
    感谢 TI 的帮助、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    输出数据通过 UART 端口发送。 在 IWR1443BOOST EVM 上、串行数据从 IWR1443 SOC 上的引脚 RS232_RX 和 RS232_TX 发送。  连接是 IWR1443 -- XDC110 -- USB -- PC。 您可以通过查看 IWR1443BOOST 原理图()找到详细信息

    随附的 filee2e.ti.com/.../1667.DataStructure_5F00_table_5F00_higAccuLab.pdf 中记录了输出数据格式

    在 main.c 文件中、选中 MmwDemo_transmitProcesedOutput、您可以看到数据是如何构建的。 可视化工具不发送请求、只需等待 UART 数据即可。  

    CLI 命令可以硬编码并刷写到 EVM 中。 请参阅前面提到的 tidep-0091。

    至于"独立"问题、您是指不带 MSP432的 IWR1443BOOS 吗? 电流高精度实验室不需要 MSP432。 高精度实验室和 tidep-0091都需要通过 UART 连接到 PC、要么不使用 MSP432、要么使用。  

    希望这能解答您的问题。

    此致、

    Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米歇尔

    感谢您的回答和演示包结构。 我们使用 TI C66 DSP 和 MSP430。  这个 IWR1443与我们以前的设计有很大不同。

    下载 CLI 后、IWR1443中的存储器是否是非易失性的、或者每次都需要下载吗?

    查看 IWRBOOST 的原理图后、XDS110 TM4C... 处理器获取 AR_RS232 TX+RX 数据、并将其转换为2个 UART 和数据端口的 USB 数据。  

    我们能否通过 JTAG 对 IWR1443进行编程并直接使用 AR_RS232引脚下载 CLI、然后读取您的高精度演示包结构?   

    CLI 可以直接通过 IWR1443引脚 RS232 TX+RX 下载,还是需要  XDS110?

    是 XDS110 TM4C 的源代码。 如果需要(希望不需要)、是否可用?

    如果我们检查 RS232 TX+RX IWR1443、我们是否会看到以921K 传输高精度结构?

    IWR1443 RS232 TX+RX 的原始波特率是多少?  我们能否简单地读取 和写入 RS232 TX+RX 以将数据和配置数据合并到 IWR1443、而不必使用 XDS110 TM4C。?

    您是否更详细地了解了高精度演示包结构或发送了一个示例文件(希望可视化工具能让我们看到原始数据)。  您的文件结构是二进制还是 ASCII?

    我们只关心1个物体的距离。  这是我们需要的检测到的物体距离最小值和距离最大值吗?  该值是以 mm 为单位还是以什么单位表示?  结构中的这个字节是否为50、51、556、57?

    谢谢、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我复制了您的问题、并以内联方式回答了以下问题:

    下载 CLI 后、IWR1443中的存储器是否是非易失性的、或者每次都需要下载吗?
    [ML]:每次都需要发出 CLI 命令。 这种方式提供了灵活的编程。 如果用例是固定的,则可以按照 Tidep-0091的方式对 CLI 命令进行硬编码。

    查看 IWRBOOST 的原理图后、XDS110 TM4C... 处理器获取 AR_RS232 TX+RX 数据、并将其转换为2个 UART 和数据端口的 USB 数据。

    我们能否通过 JTAG 对 IWR1443进行编程并直接使用 AR_RS232引脚下载 CLI、然后读取您的高精度演示包结构?
    [ML]:可以、JTAG 引脚和串行端口都可以连接到外部器件。

    CLI 可以直接通过 IWR1443引脚 RS232 TX+RX 下载,还是需要 XDS110?
    [ML]:是的、但我建议使用外部电缆/连接器、例如 FTDI USB 转串行端口转换器

    是 XDS110 TM4C 的源代码。 如果需要(希望不需要)、是否可用?
    [ML]:我认为您不需要源代码。 但您确实需要支持 xwr14xx 的仿真器/调试器。

    如果我们检查 RS232 TX+RX IWR1443、我们是否会看到以921K 传输高精度结构?
    [ML]:正确、输出数据端口波特率为921600。

    IWR1443 RS232 TX+RX 的原始波特率是多少? 我们能否简单地读取和写入 RS232 TX+RX 以将数据和配置数据合并到 IWR1443、而不必使用 XDS110 TM4C。?
    [ML]:CLI 端口波特率为115200、数据端口波特率为921600。 有关旁路 XDC110的信息、请参阅前面问题中的答案。

    您是否更详细地了解了高精度演示包结构或发送了一个示例文件(希望可视化工具能让我们看到原始数据)。 您的文件结构是二进制还是 ASCII?
    [ML]:数据是二进制的。 您可以尝试使用可视化工具的调试工具吗? 如果您有问题、请告诉我。

    我们只关心1个物体的距离。 这是我们需要的检测到的物体距离最小值和距离最大值吗? 该值是以 mm 为单位还是以什么单位表示? 结构中的这个字节是否为50、51、556、57?
    [ML]:为了了解如何提取物体范围、我建议在可视化工具中检查源代码。 访问 http://dev.ti.com/gallery/、搜索高精度可视化工具、左下角有一个速度计图标、可供您导入 GUI Composer。 MMW_HighAccu.js 的第721行显示了数据的转换方式。 如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢、此致、
    Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以通过在 COM 3和4的串行端口上进行间谍操作来查看数据和 CFG 文件。

    如果我们看看 IWR1443 RS232引脚、我们会看到类似的数据吗?
    IWR1443 RS232引脚的波特率是多少?

    在毫米波工程中找不到该函数。 找不到输出的结构。 只看到了声明。
    void MmwDemo_transmitProcededOutput (UART_Handle uartHandle、
    MmwDemo_DataPathObj * obj);

    我认为您的输出格式文档中的 magicWord 应为02 01 04 03 06 05 08 07

    下面是我们收到的数据。 该封装中的仪表距离在哪里? Visualizer 显示为5.2837米

    新软件包从魔术词开始
    0x0090 02 01 04 03 06 05 08 07 02 00 01 80 08 00 ........ €……
    0x00A0 43 14A 0A 00 B2 Œó 00 8C F3 2B 94 01 00 00 C ..²…………………………………………………………………………
    0x00B0 03 00 00 01 00 00 10 00 00 01 00 14 00…
    0x00C0 6F 89 00 00 00 54 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 o‰……T.……………
    0x00D0 00 08 00 61 00 C3 01 29 02 1A 02 A9 00 D7 00……Ã…………Copyright×……………
    0x00E0 7E 00 0A 00 78 00 1B 00 58 00 92 00 56 00 C6 00 ~Æ……x...X.’.V.m Ω。
    0x00F0 CE 02 AC¯ˆ 01 2C 01 88 00 5A 00 23 00 07 00 Î。¬。。。。。。。。。。Z#...
    0x0100 3F 00 43 00 44 00 3C 00 4D 00 4E 00 3E 00 82 00?‚
    0x0110 15 00 69 00 8B 00 5A 00 3A 00 B6 00 83 00 C4 00 .I.‹ä Z:¶á lez ƒ á lez á lez。
    0x0120 30 00 78 00 7A 00 19 00 5A 00 59 00 21 00 72 00 0.x.Z...Y..r.
    0x0130 44 00 76 00 48 00 43 00 68 00 66 00 A5 00 9A 00 D.C.H.¥Š 内六角.
    0x0140 ç Ó ž 62 00 C7 00 06 01 F6 00 77 00 D3 00 9E 01 I.B.B…………ö…w.k………………………………………………………………………………
    0x0150 ¾ 00 7C 00 2C 01 5B 01 49 00 2D 01 5F 02 52 04 μ..|.[.I.-...R.
    0x0160 6D 01 ä 00 19 00 40 00 BB 00 64 00 C4 00 11 01 m.P....@á.»á lez ...
    0x0170 88 00 4B 00 2C 00 54 00 6F 00 81 00 76 00 9A 00 ˆ k Ω、Š o.v.k Ω。
    0x0180 20 00 39 00 73 00 2A 00 3E 00 35 00 2A 17 00 .9.s.*。>.5.*。。。 5.*...
    0x0190 44 00 0E 00 62 00 3E 00 0C 00 1E 00 89 00 28 00 D...b>..... ‰…(. … ‰…(.
    0x01A0 A9 00 5C 00 26 00 4A 00 64 00 0E 00 3F 00 90 00Copyright.\.&.J.d.d.d.
    0x01B0 5D 00 A6 00 FE 01 F4 00 61 00 74 00 33 00 21 03 ]。¦μ þ μ m ô μ m。a.T.3..
    0x01C0 39 02 6F 00 ç 00 37 01 69 00 83 01 C7 02 95 02 9.o.Δ ú 7.i.ƒ μ.. •
    0x01D0¤00 99 02 23 04 51 03 2E 00 F8 04 A4 0B BF 03 âTm.#.Q.Ø……¿…………
    0x01E0 E4 04×01 9E 06 D7 04 51 04 1E 01 09 06 85 02 ä。ž… …μ A。
    0x01F0 0B 01 08 03 55 01 5B 04 33 03 95 00 7E 00 F3 00 ... U.[.3. •~μ ó。
    0x0200 4C 03 D9 00³ û´C7 02 B3 03 DB 07 0C 02 B4 00 L.G ü Ù ù ü.S ü ç………………………………………………………………………………………
    0x0210 00 Å ä è¼ 51 00 E4 00 30 02 E8 01 BC 02 DE 01 ..m Ω.q.m Ω Þ Ω.m Ω。Ω Ω。
    0x0220 DE 01 56 00 8F 02 09 01 be 00 2E 00 BD 00 93 00 Þ.V....¾……½……………………………………………………………………………………”
    0x0230 C9 01 Ì 00 36 01 33 00 2B 00 23 00 26 01 41 00 é.T Ü V 6.3.+.#.&.A.
    0x0240 98 00 38 00 2B 00 91 00 03 00 78 00 6D 00 A1 00˜8.++‘…….x。¡。
    0x0250 4D 00 Ý ö 00 ª 00 ö 00 AA 00 F6 00 21 01 BC 01 M.M.M.M.M.M ü.M ü¼………………………………………………………………………………………
    0x0260 BF 01 4D 01 96 00 B4 00 CD 00 36 02 A0 00 D2 00¿M.–.´Í ü.6。 Ò μ A。
    0x0270` 01 9B 02 C0 01 60 00 96 00 BD 00 75 01 9C 00 ó μ m›μ m à μ m½ μ m œ μ m–。μ m μ m。μ m。μ m。μ m。
    0x0280 6F 00 D3 00 6E 02 55 02 0A 00 BE 00 33 00 2E 00 o Ó.U.S.n¾.3...
    0x0290 50 00 39 00 6C 00 0C 00 46 00 3D 00 30 00 1B 00 P.9.L..F.=.0...
    0x02A0 60 00 7A 00 3E 00 0D 00 21 00 18 00 23 00 5F 00 ` z>......#._。 !!!!!
    0x02B0 50 00 47 00 11 00 2A 00 68 00 39 00 27 00 3B 00 P.G...9.'..
    0x02C0 01 00 5E 00 12 00 6F 00 26 00 22 00 5B 00 30 00 ..^…O...O....."..[.0.
    0x02D0 3E 00 30 00 15 00 16 00 42 00 57 00 19 00 5F 00 >.0...B.W..0... B.W._。
    0x02E0 1F 00 1D 00 0F 00 1C 00 1A 00 36 00 1E 00 08 00… 6…
    0x02F0 1C 00 0F 00 21 00 30 00 07 00 18 00 19 00 15 00 ...!.0..........
    0x0300 21 00 38 00 15 00 10 00 69 00 38 00 33 00 25 00!.8..... I.4
    0x0310 31 00 23 00 34 00 02 00 1F 00 10 00 0C 00 30 00 1.#.4.......... 0。
    0x0320 0F 00 0A 00 15 00 20 00 01 00 19 00 24 00 13 00 ...... … $。
    0x0330 14 00 27 00 10 00 0D 00 19 00 30 00 0B 00 16 00…… 0…
    0x0340 15 00 07 00 1E 00 09 00 24 00 0F 00 16 00 0F 00 .................................. $。。
    0x0350 26 00 0E 00 07 00 2B 00 0C 00 14 00 44 00 11 00 &… +..... D..
    0x0360 29 00 1B 00 14 00 09 00 0E 00 12 00 26 00 01 00).......... 和...
    0x0370 1D 00 12 00 03 00 11 00 15 00 0E 00 0D 00…
    0x0380 1D 00 05 00 0E 00 0D 00 04 00 08 00 0A 00 11 00…
    0x0390 0E 00 05 00 0F 00 14 00 0F 00 0E 00 16 00 16 00 ........
    0x03A0 0F 00 11 00 0E 00 0B 00 0B 00 0E 00 1C 00 15 00…
    0x03B0 0C 00 1B 00 04 00 02 00 09 00 18 00 26 00 06 00 ........ 和...
    0x03C0 08 00 0C 00 13 00 16 00 0C 00 04 00 0E 00 0A 00 ........
    0x03D0 18 00 0B 00 0C 00 0A 00 16 00 18 00 08 00 07 00…
    0x03E0 19 00 1A 00 18 00 0F 00 1C 00 17 00 18 00 04 00…
    0x03F0 1A 00 0D 00 14 00 17 00 11 00 10 00 17 00 12 00…
    0x0400 13 00 13 00 14 00 16 00 0E 00 20 00 1C 00 11 00 ...... …
    0x0410 0B 00 0F 00 12 00 08 00 34 00 1C 00 04 00 06 00 ........ 4…
    0x0420 09 00 12 00 12 00 17 00 09 00 1B 00 19 00 0D 00 ........
    0x0430 02 00 18 00 10 00 0E 00 14 00 03 00 1B 00 06 00 ........
    0x0440 09 00 13 00 0B 00 1A 00 0A 00 15 00 1D 00 0D 00 ........
    0x0450 10 00 0C 00 0F 00 02 00 1C 00 03 00 0B 00 14 00
    0x0460 11 00 1B 00 10 00 06 00 15 00 02 00 13 00 14 00
    0x0470 0A 00 07 00 1D 00 0A 00 11 00 06 00 02 00 25 00 ...... %。
    0x0480 0F 00 0A 00 10 00 14 00 1C 00 12 00 0F 00 ........
    0x0490 12 00 0A 00 08 00 1B 00 10 00 11 00 02 00 0F 00 ........
    0x04A0 0B 00 0F 00 1C 00 07 00 16 00 1B 00 04 00 ........
    0x04B0 09 00 0B 00 27 00 09 00 12 00 04 00 04 00 17 00 ...
    0x04C0 09 00 06 00 0C 00 0C 00 11 00 0D 00 0B 00 1A 00 ........
    0x04D0 07 00 10 00 02 00 1A 00 0E 00 1A 00 1A 00 00 10 00…
    0x04E0 0F 00 05 00 02 00 26 00 12 00 13 00 07 00 08 00 ...... &..........
    0x04F0 13 00 2F 00 1E 00 0E 00 08 00 0E 00 0C 00 0E 00 ./..........
    0x0500 0A 00 1B 00 15 00 12 00 0D 00 0B 00 14 00 1D 00
    0x0510 1A 00 0E 00 09 00 04 00 19 00 0A 00 0A 00 16 00 ......
    0x0520 08 00 0E 00 0A 00 0F 00 0A 00 14 00 0F 00 16 00…
    0x0530 0D 00 08 00 10 00 0F 00 0F 00 0C 00 15 00 0D 00…
    0x0540 08 00 10 00 0C 00 05 00 14 00 0F 00 16 00 10 00…
    0x0550 04 00 11 00 06 00 0A 00 0F 00 16 00 05 00 0D 00 ........
    0x0560 11 00 05 00 13 00 0D 00 1F 00 1A 00 07 00 08 00 ........
    0x0570 09 00 19 00 09 00 06 00 12 00 09 00 09 00 0F 00…
    0x0580 04 00 17 00 06 00 1A 00 15 00 0D 00 19 00
    0x0590 1A 00 14 00 15 00 02 00 18 00 07 00 1A 00 07 00 ........
    0x05A0 06 00 14 00 07 00 0C 00 23 00 17 00 0D 00 0D 00 ........ #…
    0x05B0 0E 00 16 00 18 00 02 00 13 00 09 00 0E 00 1C 00
    0x05C0 04 00 15 00 19 00 02 00 0B 00 0B 00 10 00 0B 00 ........
    0x05D0 03 00 0B 00 09 00 10 00 12 00 0A 00 04 00 09 00 ........
    0x05E0 15 00 15 00 11 00 16 00 11 00 0E 00 01 00 05 00…
    0x05F0 0D 00 06 00 0A 00 02 00 0A 00 15 00 1E 00 18 00…
    0x0600 14 00 08 00 17 00 0B 00 1E 00 07 00 0E 00 0A 00 ........
    0x0610 20 00 08 00 0C 00 0A 00 1C 00 0C 00 1A 00 12 00 ........
    0x0620 08 00 13 00 0B 00 0B 00 0C 00 0A 00 18 00 10 00 ........
    0x063300B 000F 000E 000E 00 1300 0D 00 04 00…
    0x0640 2E 00 13 00 26 00 02 00 19 00 05 00 1E 00 13 00 ...&..........
    0x0650 19 00 08 00 18 00 1D 00 0A 00 12 00 0C 00 19 00
    0x0660 08 00 05 00 0A 00 00 18 00 07 00 05 00 0C 00 ........
    0x0670 17 00 14 00 08 00 13 00 0C 00 15 00 06 00 10 00
    0x0680 0C 00 0E 00 05 00 0A 00 0E 00 06 00 13 00 0B 00 ........
    0x0690 12 00 16 00 0C 00 0B 00 25 00 1D 00 0B 00 16 00 .......... %。。
    0x06A0 06 00 17 00 04 00 02 00 15 00 1E 00 08 00 0C 00 ........
    0x06B0 0A 00 05 00 16 00 11 00 0C 00 10 00 14 00 23 00… 编号。
    0x06C0 0A 00 02 00 0E 00 0B 00 0D 00 0C 00 15 00 0E 00 ........
    0x06D0 09 00 0A 00 16 00 0A 00 1A 00 05 00 0E 00 10 00 ........
    0x06E0 1B 00 1C 00 1D 00 12 00 08 00 06 00 0E 00 0D 00 ........
    0x06F0 1C 00 0C 00 0E 00 02 00 10 00 0C 00 04 00 0A 00 ........
    0x0700 0D 00 1E 00 0F 00 0E 00 17 00 12 00 10 00 07 00
    0x0710 0F 00 02 00 0F 00 19 00 0F 00 07 00 07 00 14 00…
    0x0720 0B 00 06 00 11 00 0C 00 13 00 0A 00 06 00 0F 00 ........
    0x0730 1A 00 26 00 12 00 26 00 04 00 13 00 16 00 19 00 ...&&
    0x0740 08 00 04 00 06 00 08 00 18 00 07 00 16 00 1B 00…
    0x0750 02 00 18 00 31 00 02 00 08 00 13 00 26 00 0B 00...1... 和...
    0x0760 0E 00 0F 00 07 00 0B 00 0E 00 06 00 1B 00 ........
    0x0770 10 00 1B 00 13 00 18 00 22 00 0C 00 0D 00 0D 00 0D 00 ........ "…
    0x0780 0D 00 11 00 0C 00 0A 00 06 00 06 00 11 00 17 00
    0x0790 0C 00 27 00 1E 00 15 00 0D 00 15 00 08 00 09 00 .
    0x07A0 20 00 08 00 0F 00 18 00 19 00 03 00 12 00 1E 00 ........
    0x07B0 18 00 0C 00 16 00 0C 00 19 00 0F 00 1E 00 11 00
    0x07C0 17 00 20 00 16 00 14 00 19 00 0C 00 12 00 12 00 . …………
    0x07D0 0A 00 0F 00 12 00 08 00 0E 00 0E 00 09 00 1A 00 ........
    0x07E0 0B 00 23 00 07 00 16 00 23 00 0A 00 0E 00 18 00…… #…
    0x07F0 11 00 17 00 18 00 11 00 26 00 13 00 09 00 13 00 ........ 和。。。
    0x0800 17 00 1C 00 04 00 1A 00 1C 00 02 00 12 00 08 00 ......
    0x0810 09 00 0D 00 19 00 0A 00 13 00 12 00 0D 00 1D 00 ........
    0x0820 0A 00 12 00 0C 00 10 00 09 00 18 00 1A 00 0D 00 ........
    0x0830 0F 00 13 00 07 00 10 00 13 00 0D 00 10 00 14 00
    0x0840 10 00 14 00 16 00 15 00 14 00 10 00 17 00 0C 00
    0x0850 10 00 16 00 14 00 16 00 18 00 16 00 13 00 19 00
    0x0860 10 00 13 00 16 00 14 00 16 00 16 00 15 00 16 00
    0x0870 14 00 12 00 14 00 1A 00 14 00 18 00 14 00 1A 00 ........
    0x0880 18 00 1A 00 18 00 17 00 19 00 14 00 14 00 11 00…
    0x0890 1A 00 1A 00 1E 00 1D 00 1C 00 1E 00 1B 00 1A 00 ........
    0x08A0 1C 00 1B 00 1D 00 1C 00 22 00 1A 00 20 00 1E 00 ........ "。。 (笑声)
    0x08B0 1E 00 16 00 16 00 21 00 2B 00 20 00 24 00 1F 00 ...... !!!+。 ...
    0x08C0 24 00 27 00 29 00 26 00 2C 00 3B 00 3B 00 4B 00 $.'.)...;.K.
    0x08D0 44 00 51 00 06 00 00 18 00 00 CA 01 00 D QQ. ê……
    0x08E0 21 5F 00 00 45 3F 07 00 00 00 00 00 02 00 00!_。E?.........
    0x08F0 05 00 00 00 40 00 74 91 00 08 D0 93 00 08… @..t‘..n ü Г……
    0x0900 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð6 F0 3601 00 μ..
    新封装
    0x0910 02 01 04 03 06 05 08 07 02 00 01 80 08 00 ........ €……
    0x0920 43 14A 0A 00 B3 02 00 00 EE D4 21 9A 01 00 00 C ..³……îÔ Š…………………………………………………………………………………………
    0x0930 0300 00 01 00 00 10 00 00 01 00 14 00…
    0x0940 6F 89 00 00 00 54 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 o‰……T.………………………………………………………………………
    0x0950 00 08 00 58 00 C2 01 2C 02 13 02 A6 00 D7 00……X.……¦×………
    0x0960 79 00 0E 00 7C 00 1D 00 00 60 00 94 00 55 00为00 y...|...`...U.¾。
    0x0970 CD 02 A4 02 B0 01 24 01 7F 00 5A 00 19 00 02 00 Í。¤。°。$。.Z....
    0x0980 4C 00 4C 00 3F 00 35 00 45 00 4E 00 37 00 89 00 L.L.?.5.E.N.7.‰。
    0x0990 22 00 6F 00 90 00 59 00 31 00 AE 00 81 00成为00 ".O.Y.1...¾。
    0x09A0 31 00 6F 00 73 00 25 00 58 00 57 00 10 00 79 00 1.O.s.%X.W..y。
    0x09B0 4B 00 7A 00 44 00 39 00 77 00 66 00 87 00 97 00 K.Z.D.9..、带‡……
    0x09C0 4B 00 70 00 CD 00 15 01 03 01 69 00 00 00 00 00 9E 01 K.P.G ü Í… I.¾ ć ž ć.
    0x09D0 C9 00 93 00 1D 01 76 01 50 00 2F 01 3B 02 49 04 é"……v.P./.I.
    0x09E0 4F 01 4C 00 08 00 42 00 CA 00 79 00 D6 00 1B 01 O.L..B.H ü Ê y.M ü Ö…
    0x09F0 96 00 40 00 28 00 62 00 59 00 85 00 88 00 A7 00–。@。(.b.Y.…ü ˆ。§
    0x0A00 2A 00 4B 00 78 00 3C 00 38 00 48 00 1C 00 32 00 *。k.x
    0x0A10 56 00 10 00 4B 00 4B 00 1A 00 1F 00 9A 00 19 00 V...K..... Š……
    0x0A20 ž 00 54 00 32 00 43 00 5B 00 28 00 3D 00 9E 00¯.T.2.c.[.(.=.k Ω。
    0x0A30 54 00 B0 00 0A 02 FC 00 78 00 7D 00 42 00 2C 03 T°ü…………………………………………………………………………………………………………
    0x0A40 37 02 91 00 0F 01 34 01 4E 00 85 01 C4 02 98 02 7.‘……4.N.………ä………˜……………………………………………………………………………
    0x0A50 08 01 8E 02 1E 04 º 03 3A 00 E1 04 B3 0B BA 03 ..m Ω Ž:á Ω。³ Ω。
    0x0A60 D8 04 œ 01 8D 06 DC 04 ü 44 04 15 01 02 06 85 02 Ø Ω Ω..D… …μ A。
    0x0A70 ˆ 00 0E ô 54 01 55 04 36 03 97 00 88 00 F4 00 ý...T.U.6.—μ m。μ m。
    0x0A80 68 03 D4 00 Ô à Ý DB 02 C0 03 DD 07 13 02 B8 00 h.k Ω...û Ω¸Ω Ω...Ω。
    0x0A90 E3 01 DE 03 38 00 DE 00´¬02 B4 01 AD 02 DB 01 μ û μ ã Þ μ H Þ μ H μ H。μ H。
    0x0AA0 C5 01 54 00 AB 02 1A 01 C7 00 3E 00 BB 00 A2 00 Å T«ç¢»¢。»。。。。。。。。。。。。
    0x0AB0 B4 01 AE 00 11 01 35 00 6B 00 1B 00 27 01 5E 00´Registered...5.K...'^。
    0x0AC0 7F 00 44 00 38 00 7C 00 10 00 5B 00 51 00 BD 00 .D.8.|...[.Q.½。
    0x0AD0 3C 00 73 00 E1 00 07 01 C7 00 E5 00 29 01 B6 01
    0x0AE0 A4 01 41 01 A0 00 B1 00 D4 00 38 02 8F 00为00¤A. ±。Ô。¾。8.。
    0x0AF0 F7 01 A5 02 BD 01 74 00 A1 00 B0 00 78 01 A4 00÷。¥。½。¡。°。¤。x。。
    0x0B00 72 00 E9 00 61 02 44 02 2D 00 AD 00 3E 00 4A 00 r é.a.¬..J.J.
    0x0B10 3B 00 4B 00 58 00 3C 00 70 00 2D 00 24 00 27 00 ;.K.X.
    0x0B20 ƒ 00 83 00 3F 00 12 00 38 00 11 00 33 00 51 00}.k Ω... 8...3.q
    0x0B30 3B 00 2B 00 2C 00 16 00 5C 00 26 00 20 00 2C 00 ;..、...\\n。 ...、
    0x0B40 17 00 4F 00 30 00 42 00 0D 00 50 00 1F 00 .O.0.B.B.B.P...
    0x0B50 37 00 36 00 1E 00 20 00 2D 00 22 00 18 00 41 00 7.6... "...A.
    0x0B60 16 00 16 00 2D 00 02 00 1A 00 20 00 0E 00 2E 00…… …
    0x0B70 45 00 27 00 26 00 2C 00 1F 00 20 00 27 00 1D 00 E.'...... ..."
    0x0B80 18 00 17 00 19 00 28 00 62 00 26 00 16 00 20 00 ...... (.b&... 。
    0x0B90 39 00 1A 00 36 00 0D 00 20 00 16 00 1E 00 18 00 9...6... .
    0x0BA0 0D 00 09 00 21 00 22 00 10 00 29 00 2B 00 2B 00 00...!."...)...+..
    0x0BB0 11 00 2F 00 36 00 19 00 0F 00 04 00 12 00 12 00 .../.6 ..........
    0x0BC0 10 00 11 00 06 00 06 00 31 00 16 00 0A 00 14 00 ........ 1…
    0x0BD0 1F 00 04 00 0A 00 16 00 0F 00 20 00 44 00 22 00… D."。
    0x0BE0 26 00 02 00 01 00 1C 00 0B 00 15 00 0B 00 0C 00 &…
    0x0BF0 10 00 1B 00 14 00 1D 00 0F 00 16 00 1B 00 17 00
    0x0C00 0F 00 20 00 13 00 10 00 0D 00 14 00 23 00 11 00 .. 。 #。
    0x0C10 0F 00 15 00 18 00 15 00 08 00 16 00 18 00 1C 00
    0x0C20 07 00 0A 00 13 00 10 00 06 00 15 00 07 00 10 00 ........
    0x0C30 0A 00 18 00 0D 00 17 00 0D 00 1C 00 21 00 0F 00 ........ !!
    0x0C40 08 00 04 00 1A 00 05 00 14 00 07 00 14 00 09 00
    0x0C50 23 00 0C 00 11 00 07 00 21 00 16 00 0E 00 0B 00 #… !…
    0x0C60 0F 00 18 00 0F 00 02 00 0C 00 14 00 0B 00 04 00 ........
    0x0C70 1B 00 14 00 10 00 03 00 0E 00 15 00 02 00 14 00
    0x0C80 11 00 18 00 0E 00 10 00 0A 00 0B 00 19 00 0F 00 ........
    0x0C90 04 00 0D 00 08 00 0E 00 0C 00 0F 00 0C 00 17 00
    0x0CA0 0A 00 08 00 10 00 04 00 12 00 0F 00 08 00 16 00
    0x0CB0 09 00 06 00 14 00 03 00 07 00 21 00 0A 00 ........ !!
    0x0CC0 0E 00 12 00 25 00 04 00 08 00 00 11 00 06 00 ....%
    0x0CD0 06 00 0A 00 17 00 0A 00 18 00 07 00 24 00 10 00 ........ $。
    0x0CE0 1A 00 16 00 14 00 12 00 1C 00 03 00 16 00 10 00
    0x0CF0 15 00 16 00 14 00 0F 00 17 00 04 00 11 00 12 00
    0x0D00 10 00 08 00 0C 00 06 00 24 00 06 00 0B 00 08 00 .................................. $。。
    0x0D10 0C 00 13 00 12 00 04 00 22 00 09 00 11 00 10 00 ...... "…
    0x0D20 15 00 18 00 03 00 0B 00 24 00 05 00 11 00 14 00 ...... $。。
    0x0D30 17 00 13 00 0A 00 1C 00 04 00 1B 00 03 00 12 00
    0x0D40 0A 00 09 00 0C 00 1B 00 06 00 0A 00 0E 00 13 00
    0x0D50 16 00 1B 00 11 00 0C 00 0B 00 15 00 11 00 12 00
    0x0D60 10 00 05 00 22 00 25 00 13 00 1B 00 0C 00 0B 00 ......%..........
    0x0D70 12 00 11 00 0D 00 04 00 11 00 14 00 18 00 14 00
    0x0D80 08 00 0A 00 0B 00 0D 00 1D 00 0C 00 11 00 16 00 ........
    0x0D90 15 00 0C 00 16 00 22 00 14 00 14 00 23 00 0F 00 ...... ". #。
    0x0DA0 0B 00 0E 00 15 00 20 00 0B 00 14 00 1E 00 17 00 ...... 。
    0x0DB0 16 00 11 00 0D 00 11 00 10 00 15 00 18 00 11 00
    0x0DC0 16 00 17 00 04 00 15 00 05 00 0E 00 0F 00 0F 00 00 0F 00 ........
    0x0DD0 14 00 0A 00 06 00 09 00 0F 00 08 00 0E 00 09 00 ........
    0x0DE0 1B 00 05 00 1A 00 15 00 10 00 16 00 0C 00 0B 00 ........
    0x0DF0 04 00 18 00 19 00 07 00 0A 00 1E 00 13 00 0A 00 ........
    0x0E00 09 00 1C 00 0E 00 19 00 05 00 0E 00 0A 00 04 00 ......
    0x0E10 14 00 26 00 0B 00 20 00 25 00 0B 00 0A 00 07 00 ...&& 。。。。。
    0x0E20 08 00 06 00 0B 00 11 00 14 00 12 00 13 00 0E 00 ........
    0x0E30 1A 00 0A 00 0D 00 0C 00 10 00 0D 00 16 00 04 00 ......
    0x0E40 17 00 11 00 14 00 0A 00 10 00 06 00 15 00 0A 00 ........
    0x0E50 1E 00 14 00 0D 00 0B 00 16 00 0B 00 0A 00 1F 00
    0x0E60 08 00 15 00 0D 00 15 00 02 00 0A 00 16 00 10 00
    0x0E70 09 00 11 00 05 00 07 00 09 00 02 00 06 00 14 00
    0x0E80 04 00 0D 00 20 00 1E 00 22 00 16 00 01 00 15 00… “…
    0x0E90 0D 00 0D 00 18 00 10 00 01 00 14 00 13 00 0E 00 ........
    0x0EA0 06 00 0E 00 0C 00 0A 00 14 00 16 00 11 00 21 00 ...... !
    0x0EB0 16 00 0A 00 06 00 1F 00 09 00 05 00 04 00 ........
    0x0EC0 06 00 0E 00 1A 00 05 00 04 00 0C 00 10 00 07 00 ......
    0x0ED0 04 00 15 00 0E 00 0E 00 0C 00 0C 00 12 00 0C 00 ........
    0x0EE0 1C 00 02 00 1A 00 18 00 12 00 04 00 0A 00 17 00
    0x0EF0 0A 00 0E 00 11 00 1C 00 14 00 12 00 0A 00 1B 00
    0x0F00 0E 00 0F 00 1B 00 22 00 0B 00 18 00 11 00 04 00 ...... "…
    0x0F10 04 00 13 00 10 00 08 00 13 00 12 00 03 00 22 00… "。
    0x0F20 06 00 0F 00 0E 00 12 00 18 00 06 00 0E 00 11 00 ........
    0x0F30 0F 00 0C 00 0A 00 1F 00 19 00 0E 00 07 00 17 00
    0x0F40 02 00 15 00 12 00 0B 00 0F 00 16 00 10 00 0E 00 ........
    0x0F50 11 00 05 00 06 00 1B 00 0B 00 08 00 0C 00 11 00 ........
    0x0F60 16 00 09 00 0B 00 10 00 04 00 16 00 1C 00 08 00
    0x0F70 1C 00 16 00 1B 00 1C 00 07 00 15 00 15 00 08 00
    0x0F80 04 00 29 00 11 00 09 00 09 00 14 00 1C 00 16 00)..........
    0x0F90 14 00 02 00 0A 00 0C 00 0F 00 16 00 22 00 19 00 ........ "。。
    0x0FA0 0F 00 0A 00 13 00 16 00 15 00 0A 00 0D 00 ........
    0x0FB0 0E 00 0F 00 08 00 1B 00 07 00 14 00 05 00 19 00
    0x0FC0 02 00 10 00 28 00 0B 00 0A 00 04 00 17 00 15 00 ....(..........
    0x0FD0 11 00 1C 00 10 00 02 00 09 00 1F 00 0B 00 1D 00 ........
    0x0FE0 18 00 08 00 08 00 19 00 13 00 03 00 18 00 11 00
    0x0FF0 0C 00 07 00 04 00 06 00 11 00 17 00 08 00 18 00
    0x1000 0A 00 16 00 0A 00 05 00 10 00 0D 00 11 00 13 00…
    0x1010 14 00 10 00 16 00 0B 00 0A 00 12 00 0E 00 06 00 ........
    0x1020 0A 00 14 00 02 00 09 00 0B 00 1F 00 0D 00 12 00 ........
    0x1030 19 00 13 00 04 00 12 00 19 00 0C 00 1C 00 1A 00…
    0x1040 12 00 1B 00 04 00 0A 00 17 00 0E 00 0D 00 16 00 ........
    0x1050 16 00 07 00 14 00 10 00 0E 00 2C 00 0C 00 ........ ,。
    0x1060 07 00 0B 00 06 00 0E 00 16 00 16 00 20 00 0F 00 ........ (笑声)
    0x1070 0C 00 04 00 19 00 0B 00 10 00 08 00 14 00 0B 00 ........
    0x1080 0B 00 0C 00 09 00 12 00 13 00 1D 00 0E 00 0E 00 0E 00 ........
    0x1090 19 00 16 00 1B 00 18 00 14 00 19 00 11 00 12 00…
    0x10A0 09 00 20 00 0E 00 13 00 0B 00 0C 00 14 00 18 00 .. …………
    0x10B0 16 00 03 00 16 00 1A 00 0E 00 19 00 07 00 13 00
    0x10C0 18 00 08 00 0E 00 12 00 12 00 16 00 13 00 0E 00 ........
    0x10D0 17 00 1C 00 14 00 10 00 15 00 10 00 19 00 11 00
    0x10E0 16 00 14 00 16 00 13 00 14 00 12 00 14 00 1B 00
    0x10F0 1C 00 14 00 11 00 0F 00 13 00 17 00 15 00 18 00
    0x1100 17 00 18 00 1A 00 12 00 18 00 11 00 19 00 14 00…
    0x1110 1E 00 19 00 1A 00 17 00 18 00 16 00 1A 00 ........
    0x1120 18 00 1D 00 18 00 1B 00 20 00 1C 00 1C 00 21 00 ........ … !
    0x1130 1E 00 1F 00 1b 00 1E 00 27 00 1B 00 1D 00 22 00 ........ ” "。
    0x1140 24 00 27 00 29 00 24 00 28 00 31 00 36 00 4E 00美元..$(.1.6.N.
    0x1150 41 00 50 00 06 00 00 18 00 00 CA 01 00 A.P. ê……
    0x1160 2C 5F 00 00 3A 3F 07 00 00 00 00 00 02 00 00 00、_:?..........
    0x1170 05 00 00 00 40 00 74 91 00 08 D0 93 00 08… @..t‘..n ü Г……
    0x1180 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿð6 F0 3601 00 μ..
    新封装
    0x1190 02 01 04 03 06 05 08 07 02 00 01 80 08 00 ........ €……
    0x11A0 43 14 0A 00 B4 02 00 EA B5 17 A0 01 00 00 C……´êµ…………………………………………………………………………………… …
    0x11B0 03 00 00 01 00 00 10 00 00 01 00 14 00…
    0x11C0 EB 88 00 00 00 54 00 00 00 00 00 00 02 00 00 눅…T.………
    0x11D0 00 08 00 69 00 C2 01 2D 02 1E 02 AD 00 D3 00……¬Ó………………………………………………………………………………………………………
    0x11E0 7F 00 07 00 7F 00 17 00 5B 00 96 00 61 00 BF 00 ...[–.a.¿。
    0x11F0 CF 02 B1 02 A3 01 26 01 81 00 5B 00 1D 00 0A 00 Ï。±£……………………
    0x1200 41 00 42 00 49 00 38 00 42 00 4E 00 2C 00 83 00 A.B.I.8.B.N.、ƒ。
    0x1210 14 00 69 00 8F 00 5D 00 30 00 00 00 00 00 7D 00 C4 00 .I.].0.¾ ä……………………………………………………………………………………………
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    请参阅上一帖子中的我的答案:

    CLI 可以直接通过 IWR1443引脚 RS232 TX+RX 下载,还是需要 XDS110?

    [ML]:是的、但我建议使用外部电缆/连接器、例如 FTDI USB 转串行端口转换器

    IWR1443 RS232 TX+RX 的原始波特率是多少? 我们能否简单地读取和写入 RS232 TX+RX 以将数据和配置数据合并到 IWR1443、而不必使用 XDS110 TM4C。?

    [ML]:CLI 端口波特率为115200、数据端口波特率为921600。 有关旁路 XDC110的信息、请参阅前面问题中的答案。

    您引用的函数是发送到 UART 数据的函数。 如果您按照流程进行操作、它与 documentatione2e.ti.com/.../7317.DataStructure_5F00_table_5F00_higAccuLab.pdf 结构一致

    您将看到 magicWords 为0x0201030405060708 (所附文件中的拼写错误),后跟版本,然后是总数据包长度,platform……33到36字节显示数据结构的数量,在您的情况下为3。 前36个字节为标头。

    在标头之后、它是每个数据结构。 首先是类型1、长度16表示检测到的物体数量、依此类推。

    字节45:46是检测到的物体的数量、为1、字节47:48是 xyzformat、即0x14 = 20 (应为2^20)字节49:50是距离估计低16位、在数据中为0x 6F 和0x89。 转换为十进制:35183。 Rang 高16位是字节55:56、在您的数据中为0x54 = 84。 因此、峰值为(84*65536+35168)/xyzformat = 5.283m

    下面重点介绍了前面提到的数字。 以上所有计算均可从高精度可视化工具代码中找到。

    0x0090 02 01 04 03 06 05 08 07 02 00 01 80 08 00
    0x00A0 43 14 0A 00 B2 02 00 8C F3 2B 94 01 00 00  
    0x00B0 03 00 00 01 00 00 10 00 00 01 00 14 00  
    0x00C0 6F 89 00 00 00 54 00 00 00 00 00 02 00 00 00  
    0x00D0 00 08 00 61 00 C3 01 29 02 1A 02 A9 00 D7 00

    此致、

    Michelle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    如果有问题需要更多关注、请告知我。

    此致、
    米歇尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确信您收到了我刚发送的这篇帖子、但只是为了防止。 。
    我们正在尝试使用高精度实验室作为入门、在我们的硬件设计中取得进展。
    我们无法使用示波器和可视化工具高精度的示波器在 AR_RS232_TX 和 RX 上看到数据。 它是否会进入 SPI 或 SCI 等其他端口上的 XDS110?
    AR_BSS_LOGGER 具有范围活动、因此我们怀疑可视化工具数据会在 XDS110中进入 PC。
    在高精度实验室的 IWR1443中,此配置数据位于何处?
    我们认为、我们可以在 AR_RS232TX 上看到数据、数据为921600、配置为 AR_RS232RX 115200。
    AR_RS232RXTX 端口是否在高精度实验室可视化工具中使用?
    三、会议的报告
    TMDSEMU110-U 是否是用于我们生产板的出色 XDS100器件?
    您提到了选项卡以查看 Visualizer 上的配置页面。 抱歉、我们无法在红色横幅上找到它(如下所示)。 Akash 提到我们不会看到高精度实验室项目的"Config"选项卡。
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter、

    我将研究这个问题并在另一个线程上做出响应。 对于本主题、您还有其他问题吗? 如果没有、我们可以关闭此信息、以便更好地组织信息。

    谢谢、此致、
    Michelle