主题中讨论的其他器件:IWR1443、 TIDEP-0091、 TMDSEMU110-U
工具/软件:Code Composer Studio
Lasso.com 销售数千种使用蜂窝和卫星的无线水箱监控系统。 我们一直在评估 IWR1443以进行液箱液位测量。
储罐大约9英尺高、有各种液体。 我们使用多种类型的传感器:静液压传感器、导向波传感器、超声波传感器、但它们都有短路或非常昂贵。
理想的产品是独立的 IWR1443,它在 AR_RS232TX 引脚上发送单个高精度“mm 距离”串行值,以便我们的外部 MSP430可以读取深度串行数据。 IWR1443将‘硬编码’,以每隔几秒启动一次并向串行端口(或 SPI 端口)发送距离。
当我们的蜂窝卫星调制解调器处于睡眠状态时、我们完全停止为外部液箱液位传感器供电、然后我们每小时唤醒并打开调制解调器和传感器的电源、以读取液箱液位读数。
IWR1443高精度距离测量实验室代码是否可以修改为独立并在其串行引脚上发送"以 mm 为单位的距离"、或者是否需要外部 MSP432? 我们应该在什么实验中最好地做到这一点?
如果独立的1443发送"距离"串行数据不现实、那么我们希望在高精度模式下将 MSP432与 IWR1443搭配使用。 IWR1443+MSP432实验室是否高精度? 我们应该在什么实验中最好地做到这一点?
您是否有一份顾问名单(最好是在达拉斯)可以帮助我们解决此问题?
谢谢、Peter