This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4405:AFE4405 PD 问题

Guru**** 2609515 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656758/afe4405-afe4405-pd-problem

器件型号:AFE4405

对于芯片 AFE4405、我们在双 PD 模式下有一些问题、如下所示:
1. 从"图50。 针对 PRF 周期内双 PD 动态选择的时序方案"、我们可以看到 PD1对 LED2和 LED3进行采样、PD2对 LED1和 LED1_amb (LED1环境光)进行采样。 问题是 PD1是否用于氧测量、因此 LED2和 LED3必须使用红外和红色光、而 PD2则对环境光进行采样。 如果这两个 PD 不同、则采样的环境光会有一些问题。  此外、根据此设计、LED1只能用作心率测量专用的绿灯、我想知道采样时序是否可以更改。
2.如果遵循3LED 模式并且仅使用一个 PD、我们是否可以同时将该 PD 置于 PD1和 PD2的位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、

    由于 AFE4405仍处于 NDA 状态、让我们离线讨论这一点。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好~
    我如何连接您?我已向您发送朋友请求~希望您接受并提供反馈~
    简而言之、,AFE4405支持两个 PD、我需要使用3个 LED、如何进行设计?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Fawn、

    由于我们在离线模式下讨论过这个问题、我将关闭这个主题。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prabin

    是的,我明白了,非常感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prabin、您好!
    新年快乐~~
    我还有一个问题需要你的建议~~
    芯片()AFE4405 μ F 内是否有批号

    例如、我想让算法包与 AFE4405相结合。
    然后、当我购买一些 AFE4405时、其他人也购买了一些 AFE4405、但只有我购买的 AFE4405才能正常使用。
    换言之、我可以使用 AFE4405的任何位来实现不同的效果吗?

    希望我已经说明了~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fawn、

    新年快乐!

    让我们通过电子邮件讨论这一点。
    如果您收到了我的电子邮件、请将其写信给我。

    此致、
    Prabin