请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656758/afe4405-afe4405-pd-problem
器件型号:AFE4405对于芯片 AFE4405、我们在双 PD 模式下有一些问题、如下所示:
1. 从"图50。 针对 PRF 周期内双 PD 动态选择的时序方案"、我们可以看到 PD1对 LED2和 LED3进行采样、PD2对 LED1和 LED1_amb (LED1环境光)进行采样。 问题是 PD1是否用于氧测量、因此 LED2和 LED3必须使用红外和红色光、而 PD2则对环境光进行采样。 如果这两个 PD 不同、则采样的环境光会有一些问题。 此外、根据此设计、LED1只能用作心率测量专用的绿灯、我想知道采样时序是否可以更改。
2.如果遵循3LED 模式并且仅使用一个 PD、我们是否可以同时将该 PD 置于 PD1和 PD2的位置?