主题中讨论的其他器件: IWR1443BOOST
您好!
我尝试按照高精度14xx 实验室用户指南获取高精度数据。 当我使用高精度可视化工具观看 实验室演示时、我无法配置串行端口。 在"关于"信息页中、它无法识别连接的设备。 毫米波演示可视化工具中也出现了类似的问题。 毫米波演示可视化工具起初工作良好。 但是、在我测试捕获演示( 闪存 CCS 调试固件需要执行一个步骤)后、毫米波演示可视化工具不再工作。
谢谢、
Yun
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试按照高精度14xx 实验室用户指南获取高精度数据。 当我使用高精度可视化工具观看 实验室演示时、我无法配置串行端口。 在"关于"信息页中、它无法识别连接的设备。 毫米波演示可视化工具中也出现了类似的问题。 毫米波演示可视化工具起初工作良好。 但是、在我测试捕获演示( 闪存 CCS 调试固件需要执行一个步骤)后、毫米波演示可视化工具不再工作。
谢谢、
Yun
您好、Akash、
我再次刷新了 AWR1443BOOST、并确认我使用了正确的固件 xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin 和 xwr14xx_high_Accuration_MSS.bin。 高精度可视化工具仍然无法正常工作。
奇怪的是、我无法在笔记本电脑中配置串行端口、但在我的台式机上配置串行端口是成功的。 但是、我选择的 CFG_PORT 是 COM4。 在设备管理器中、显示用户端口为 COM4。 在将串行端口配置为 COM4 (CFG)和 COM5 (Data)后、高精度可视化工具会自动将 CFG_PORT 更改为 COM3。 从上图中可以看到、从 PC 加载配置并发送后、我无法获取任何内容。
谢谢、
Yun