This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:无法使用高精度可视化工具

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST, IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655729/awr1443boost-cannot-use-high-accuracy-visualizer

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1443BOOST

您好!

我尝试按照高精度14xx 实验室用户指南获取高精度数据。 当我使用高精度可视化工具观看 实验室演示时、我无法配置串行端口。 在"关于"信息页中、它无法识别连接的设备。  毫米波演示可视化工具中也出现了类似的问题。  毫米波演示可视化工具起初工作良好。 但是、在我测试捕获演示(  闪存 CCS 调试固件需要执行一个步骤)后、毫米波演示可视化工具不再工作。

谢谢、

Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yun、

    您能否确认您已使用高精度固件刷新了 AWR1443BOOST? (不是 CCS 调试固件)。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我再次刷新了 AWR1443BOOST、并确认我使用了正确的固件 xwr12xx_xwr14xx_radarss.bin 和 xwr14xx_high_Accuration_MSS.bin。 高精度可视化工具仍然无法正常工作。

    奇怪的是、我无法在笔记本电脑中配置串行端口、但在我的台式机上配置串行端口是成功的。 但是、我选择的 CFG_PORT 是 COM4。 在设备管理器中、显示用户端口为 COM4。  在将串行端口配置为 COM4 (CFG)和 COM5 (Data)后、高精度可视化工具会自动将 CFG_PORT 更改为 COM3。 从上图中可以看到、从 PC 加载配置并发送后、我无法获取任何内容。

    谢谢、

    Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我更新了所有驱动程序、高精度可视化工具工作正常。 感谢你的帮助。

    此致、

    Yun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yun 或 Akash、

    您更新了哪些驱动程序以使其正常工作? 我的通信端口(UART、数据)是最新的。 IWR1443BOOST 出现了同样的问题;它无法在"关于"部分识别器件。

    谢谢、
    William
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:

    除了通信端口驱动程序之外、我还重新安装 TI 云代理。

    此致、

    Yun