This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:调试时出现问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR1443BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655492/ccs-iwr1443boost-problems-while-debugging

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHIWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

你好!!

我正在处理从 Code Composer Studio v7.4中的 Resource Explorer 获取的 MMW_MSS_14xx 演示代码。 我使用的是 SDK 1.1.0.2。 当我启动调试会话时、我在控制台上看到以下消息

[Cortex_R4_0]在 ThreadType_Main 中发生异常。
主句柄:0x0。
主堆栈基地址:0x800bad0。
主堆栈大小:0x4b0。
R0 = 0x00000000 R8 = 0x0001754c
R1 = 0x00000000 R9 = 0x00014718
R2 = 0x00000000 R10 = 0x000000D1
R3 = 0x08008a74 R11 = 0xffffffff
R4 = 0x00009f8c R12 = 0x00016d
R5 = 0x0800b2ca SP (R13)= 0x080092f0
R6 = 0x00000003 LR (R14)= 0x0001754c
R7 = 0x08008aac PC (R15)= 0x00014718
PSR = 0x400c019f
DFSR = 0x00000000 IFSR = 0x00000000
DFAR = 0x00000000 IFAR = 0x00000000
{MODULE#40}:第209行:错误{id:0x190000、args:[0x14718、0x1754c]}
xdc.runtime.Error.raise:终止执行

 

编译和编译代码时不会出现任何错误和警告。 我已使用 Uniflash 在 IWR1443BOOST 板上加载了代码。 然后、我从 IWR1443.ccxml 文件开始调试。

正如其他文章中提到的、我在复位电路板后尝试了调试。 但是、我反复收到相同的消息。 出什么问题了? 是否有人还能解释该错误的确切含义。

 

谢谢、

Neha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neha、
    请添加更多信息吗?
    1.在什么情况下、您会发现此问题?
    2.您是否在应用程序中进行了任何修改?34. 您是否在 MSS 开始执行后尝试停止它? 在这种情况下、它可能会变为断言、执行将终止。

    使用 SDK 1.1、您需要从 Resource Explorer 的毫米波培训 v1.6.1导入演示应用。


    此致、
    Jitendra
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jitendra、您好!
    每次我尝试调试代码时、我都会看到问题。
    没有、我没有修改代码。 我只是尝试调试原始代码。

    此外,将来我打算在计算完一个 FFT 后停止传感器。 您是否建议反对此行为?
    我必须启动传感器、发送一个线性调频脉冲信号、计算1D FFT 并停止传感器。 您建议我怎么做?

    谢谢、此致、
    Neha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我有完全相同的问题。
    当开始使用 IWR1443.ccxml 文件运行调试会话时、控制台上的消息会立即出现、然后按下 Resume 按钮(用于运行代码)。

    SDK v1.1.0.2

    我使用 CCS v7.4.0

    Uniflash v4.2.2

    和 ARM 编译器16.9.6.LTS

    芯片964D = ES2.0 (器件标识的第4行)

    将 UART 端口连接到 TeraTerm 也不起作用。 (请参阅 https://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/capture_5F00_demo.pdf)。

    请帮帮我们。


    谢谢、
    滤网

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rainer!
    CCS 设置似乎存在一些问题。 因为在我的计算机中、我遇到了上述问题、但是当我从另一台计算机调试代码时、我的计算机中出现错误的相同代码正在另一台计算机中正确调试。 我建议您在另一台计算机上尝试。 代码与代码完全一样是 fine..no 问题。
    我还想知道您对此问题是否有任何发现。 我不明白为什么代码不会在我的机器上进行调试。 我已重新安装 CCS、如果有、还修复了损坏的软件包(不过没有与 CCS 相关的软件包)

    祝你一切顺利、
    Neha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rainer、

    您能否确认您已使用 Uniflash 刷写 xwr14xx_ccsdebug_mss.bin。 如果已经刷写、应用程序二进制文件将在复位后立即开始执行。 请参阅第3.2.2节、查看是否已执行其中提到的步骤。

    此致、
    Kaushal