主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 IWR1443
工具/软件:Code Composer Studio
你好!!
我正在处理从 Code Composer Studio v7.4中的 Resource Explorer 获取的 MMW_MSS_14xx 演示代码。 我使用的是 SDK 1.1.0.2。 当我启动调试会话时、我在控制台上看到以下消息
[Cortex_R4_0]在 ThreadType_Main 中发生异常。
主句柄:0x0。
主堆栈基地址:0x800bad0。
主堆栈大小:0x4b0。
R0 = 0x00000000 R8 = 0x0001754c
R1 = 0x00000000 R9 = 0x00014718
R2 = 0x00000000 R10 = 0x000000D1
R3 = 0x08008a74 R11 = 0xffffffff
R4 = 0x00009f8c R12 = 0x00016d
R5 = 0x0800b2ca SP (R13)= 0x080092f0
R6 = 0x00000003 LR (R14)= 0x0001754c
R7 = 0x08008aac PC (R15)= 0x00014718
PSR = 0x400c019f
DFSR = 0x00000000 IFSR = 0x00000000
DFAR = 0x00000000 IFAR = 0x00000000
{MODULE#40}:第209行:错误{id:0x190000、args:[0x14718、0x1754c]}
xdc.runtime.Error.raise:终止执行
编译和编译代码时不会出现任何错误和警告。 我已使用 Uniflash 在 IWR1443BOOST 板上加载了代码。 然后、我从 IWR1443.ccxml 文件开始调试。
正如其他文章中提到的、我在复位电路板后尝试了调试。 但是、我反复收到相同的消息。 出什么问题了? 是否有人还能解释该错误的确切含义。
谢谢、
Neha