This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:采集演示

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654715/awr1642-capture-demo

器件型号:AWR1642

您好,

当我完成这个  捕获演示,时、控制台显示:

{MODULE#8}:"../DSS_main.c"、第323行:错误{id:0x10000、args:[0x80bcac、0x80bcac]}
xdc.runtime.Error.raise:终止执行

因为在其他情况下、这里也有类似的显示。所以我想知道这些参数 分别表示什么、以及导致误差?的原因

例如  ,id(id:0x10000)代表什么, args (args:[0x80bcac、0x80bcac] )代表什么?导致错误的原因(xdc.runtime.Error.raise:终止执行)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AWR1642BOOST 中刷写了什么映像? 是 CCSDEBUG 还是演示图像?

    问题看起来是向器件发送了无效配置。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    捕获存储在 L3中、我使用 MATLAB 绘制错误图像。它应该是我意外更改代码的位置。但我想知道这些参数分别代表什么、以及错误?:的结果、如下所示
    {MODULE#8}:"../DSS_main.c"、第323行:错误{id:0x10000、args:[0x80bcac、0x80bcac]}
    xdc.runtime.Error.raise:终止执行。

    id(id)?id:0x10000)代表什么、args (args:[0x80bcac、0x80bcac])代表什么?导致错误的原因(xdc.runtime.Error.raise:终止执行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fen dou、

    您在这里看到的错误是由于 DMA 中断计数器和线性调频脉冲中断计数器不匹配所致。 如果您尝试使用代码中设置的断点调试其中一个内核(DSP/R4)、而另一个内核正在执行、则会进入此情况。

    您是否尝试使用 R4中设置的断点进行调试,而 DSP 正在运行, 反之亦然?

    -Raghu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是。我能否在 DSP 中设置断点并且 R4正在运行时进行调试? 那么、当我调试时、应该如何设置断点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法这样操作、那么如何调试代码以及如何设置断点不会成为问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fen dou、
    要了解代码的流程,您可以在代码中引入日志消息。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你能举个例子吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该定义可在 CCS 中检查的全局变量。

    不要使用 printf()来打印全局变量的值,因为这会花费太多的周期,并会干扰代码的执行

    谢谢你
    Cesar