This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:演示调试断点

Guru**** 2608935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659776/awr1642boost-demo-debug-breakpoints

器件型号:AWR1642BOOST

您好,

    我在  DSS_MAIN 的 MmwDemo_dssDataPathTask 中设置了一些断点、调试时会遇到 以下错误。您能告诉我此错误的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当在演示中设置断点时、执行流程被中断。

    在开始处理新帧之前、演示会设置标志来检查 UART 数据传输是否完成。 由于演示在2个内核(DSS 和 MSS)上运行、在其中一个内核上设置断点将中断仍在运行的内核上的数据流。 因此、仍在运行的内核将发出异常。

    请阅读 demo\docs 文件夹中提供的演示文档。

    为了设置断点、需要运行一个帧。

    这是通过将配置文件框架配置的帧数设置为1来实现的。 这在 SDK 提供的捕获演示中完成。

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我 demo\docs 文件夹(C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\docs\doxygen\html)?的名称吗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、

    这是正确的文件夹。 请选择此文件夹中的"index.html"文件以查看内容。

    C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw\docs\doxygen\html

    谢谢你
    Cesar