This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IVC102:关于 IVC102U 的容性负载、关断电阻和保护二极管

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653564/ivc102-regarding-capacitive-load-off-resistance-and-protection-diodes-of-ivc102u

器件型号:IVC102

大家好、

大家好

我使用 IVC102U 在我们的 H 离子束仪表中感应电流(10nA 至10uA、脉宽:2ms、脉冲重复率:1Hz)。 我对 IC 有以下疑问:-

  1. 其容性负载的限制、它可以驱动10V 摆幅吗?  我希望在反馈处使用外部电容器(2.2nF)进行上述电流信号检测。 没关系吗?
  2. 保持和复位的关断电阻在直流时切换。
  3. 我想为电子产品设计一个外部保护电路、其中 IVC 102U 位于其输入侧、因此我想知道片上输入保护二极管在 IC 中的位置。 无论它们是放置在保持开关之前还是之后。 如有可能、请分享其电路原理图。

请尽快解决我的上述问题

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    我将在下周初收到您的回复。

    谢谢、

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rahul、

    1.仍在研究这个问题。
    2.关断电阻很高。 根据计算,值大于175GΩ Ω。
    3.遗憾的是,我没有关于在 IC 中放置保护装置的信息。

    最棒的

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex 先生、您好!

    感谢你的答复。

    此致

    Rahul Jain