请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IVC102 大家好、
大家好
我使用 IVC102U 在我们的 H 离子束仪表中感应电流(10nA 至10uA、脉宽:2ms、脉冲重复率:1Hz)。 我对 IC 有以下疑问:-
- 其容性负载的限制、它可以驱动10V 摆幅吗? 我希望在反馈处使用外部电容器(2.2nF)进行上述电流信号检测。 没关系吗?
- 保持和复位的关断电阻在直流时切换。
- 我想为电子产品设计一个外部保护电路、其中 IVC 102U 位于其输入侧、因此我想知道片上输入保护二极管在 IC 中的位置。 无论它们是放置在保持开关之前还是之后。 如有可能、请分享其电路原理图。
请尽快解决我的上述问题
谢谢