This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:生命体征、谐波、带通滤波器、近端、互调

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654190/iwr1443boost-vital-sign-harmonics-bandpass-filter-close-in-intermodulation

器件型号:IWR1443BOOST

大家好、

我无法理解我在生命体征实验中获得的谐波信号。  

当受试者的 BR 高于27或低于7时、MATLAB GUI 中显示的 BR 会在基波和谐波之间持续切换值; 例如、当基波或实际 BR 大约为7时、NR 指示器将每秒显示7或8、而对于另一个、则变为15或13或甚至22、我认为这是实际 BR =7的二次和三次谐波值。 对于给定的 BR 带通滤波器、BR 过高或过低时、这是一个可保证的问题。 是否有人可以解释带通滤波器限值之外的 BR 为什么会发生这种情况?

另一个具有相同谐波问题的 BR 速率是当 BR 大约为11时。 当 BR 大约为11时、MATLAB GUI BR 指示器显示的值在基波(=11)和二次谐波(例如21、22、20)之间持续切换。 这更令人难以置信、因为 BR =11转换为0.18Hz、完全落在由 BR 带通滤波器(我认为它是0.1~0.5Hz)分隔的范围内。 还有人能向我解释一下吗?

此外、是否有任何方法可以解决该问题?

提前感谢大家、祝大家新年快乐。

正国孙

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengguo:

    您是否总是会遇到这种情况? 您能否发布一些有关何时发生这种情况的完整镜头? 然后、我们可以通过查看您的距离配置文件来获得更多信息。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zhengguo、

    您的问题是否已解决或是否仍在发生? 您能否发布一些屏幕截图供我们查看? 我们没有足够的信息来解决您的问题。

    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的回答。 我将尝试重现问题并捕获 GUI 显示。 问题是、虽然波形的峰值或周期数正确反映了每分钟呼吸次数、但实际显示的 BR 不是。 显示的 BR 在正确的速率(基频)与其二次谐波之间切换。 例如、如果预期的 BR 为[7、9、11]、显示屏将显示在[7和15、8和15、11和20]之间的开关 BR 率

    我将更新此帖子。 感谢你的帮助。

    此致、

    正国孙
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    我遇到的谐波问题表现为对下面所附图像的描述。 即、呼吸频率不会反映波形的实际周期、就好像呼吸频率的计算与波形的周期无关。 当仅预期基波时、BR 在2次谐波和基波之间波动。 这不是一个持续的问题、但偶尔会发生。 由于我们希望模块具有更一致的性能、因此我们需要弄清楚原因并提出解决方案。 此响应中还包含我用于此运行的.cfg 文件。 非常感谢。

    此致、

    正国孙

    sensorStop
    FlushCfg
    DfeDataOutputMode 1
    通道配置15 1 0
    ADCfg 2 1.
    AdcbufCfg 0 1 0 1
    ProfileCfg 0 77 7 6 57 0 70 1 100 2000 0 50
    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
    帧配置0 2 0 50 1 0
    guiMonitor 0 0 0 1
    VitalSignsCfg 0.3 1.2 400 512 0.1 0.05 300000 300000
    sensorStart

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhengguo:

    您是否仍然看到此行为? 如果是、我建议您将测试设置的一些图片发布给某个人以供参考、我们可以为您提供更多信息。

    当然、遵循用户指南中的设置提示将会提供最大的帮助。


    谢谢、
    Akash