请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653866/ddc316-adc-quiescent-current
器件型号:DDC316您好!
我正在测试已装配到分线板上的 DDC316。 为了指示 BGA 封装到电路板的连接完整性、我首先测量"静态"模拟和数字电流、并将这些数字与规定的电气特性进行比较。
测试条件为:
TA:20C
AVDD:5V
DVDD:3.3V
参考电压:+4.09v
Config Reg (配置注册):所有默认值
CLK 2MHz
我测量的模拟电源电流为66mA、比预期的85mA (禁用内部基准缓冲器)低约20mA、数字电源电流仅为0.25mA、远低于预期的5mA (根据电气规格)。
虽然我认为测试条件不理想,但如果器件正确安装在电路板上,我希望电源电流更接近指定的电流.... 或者测量值是否合理?
谢谢
Phil