This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC316:ADC 静态电流

Guru**** 2603875 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/653866/ddc316-adc-quiescent-current

器件型号:DDC316

您好!

我正在测试已装配到分线板上的 DDC316。 为了指示 BGA 封装到电路板的连接完整性、我首先测量"静态"模拟和数字电流、并将这些数字与规定的电气特性进行比较。

测试条件为:

TA:20C
AVDD:5V
DVDD:3.3V
参考电压:+4.09v
Config Reg (配置注册):所有默认值
CLK 2MHz

我测量的模拟电源电流为66mA、比预期的85mA (禁用内部基准缓冲器)低约20mA、数字电源电流仅为0.25mA、远低于预期的5mA (根据电气规格)。

虽然我认为测试条件不理想,但如果器件正确安装在电路板上,我希望电源电流更接近指定的电流.... 或者测量值是否合理?

谢谢

Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新了-在较高的 CLK 频率下、数字电源电流更接近规格、例如20MHz 时为3.3mA…… 因此、我对数字电源不太关注...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil、您好、

    您电路板上的模拟电流似乎较低。
    您是否能够在器件配置和数据采集方面取得进一步进展?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Phil、

    我要关闭此主题。
    如果您仍有任何疑问、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在不再有问题了。 谢谢。