This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/OPT8241-CDK-EVM:如何在 Voxel 查看器中校准?

Guru**** 2603865 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/656347/compiler-opt8241-cdk-evm-how-do-i-calibrate-in-the-voxel-viewer

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

工具/软件:TI C/C++编译器

尊敬的 TI 团队:

我正在尝试从体素查看器校准 OPT8241。

我开始为测试创建参数。

我在 Voxel 查看器(v0.9/10)中创建了一个新的配置文件。 底座为"仅透镜"。
我通过"参数"将 mod_freq1的值从"40MHz"更改为"30MHz"。
我关闭查看器并运行查看器。
但是、mod_freq1的值仍然保持在40MHz。 如何更新? 这是否适用于频率校准?

谢谢、

JH BAE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每当您启动 VoxelViewer 时、默认配置文件将更改寄存器、包括 mod_freq1和 mod_freq2。 尝试使用"Parameters"(参数)窗口更改频率、然后创建新的系统配置(无需进行任何校准)。 下次重新打开 Voxel Viewer 时、请选择该新配置文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白。

    1.通过 USB 将 TI CDK 连接到 PC 并加电。

    2.我运行 Voxel Viewer (v0.9.10)。

    3.在查看器中选择“摄像机配置文件”,然后运行“管理配置文件”。

    4.在“管理配置文件”窗口中,选择“添加”。

    5.出现“Calibration Wizard (校准向导)”窗口。

    6.在"Calibration Wizard"(校准向导)窗口中,取消选中"Calibration to perform (校准以执行)复选框。

    6.在“校准向导”窗口的“摄像机配置文件”下,选择“选择摄像机配置文件”,然后选择“添加新的”。

    7.在“摄像机配置文件”中,在“新建摄像机配置文件名称”中键入“演示”。

    8.在"父摄像机配置文件"中、选择"仅镜头"。

    我执行1到8次。

    在哪里可以更改并保存以设置频率?

    您可以在查看器的"Point Cloud"窗口的右侧找到"Parameters"。

    我可以在这里找到"mod_freq1"和"mod_freq2"。

    我也尝试过这种方法。
    选择"仅透镜"并将"mod_freq1"的值从40MHz 更改为30MHz。
    然后创建新的配置文件。 加载新配置文件。 但它是40MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、对于校准设置以外的设置、您必须手动进行更改。

    您似乎正在使用主机中存在的"仅透镜"配置文件。 此配置文件将没有正确的透镜参数、您必须进行透镜校准。  

    要创建新的配置文件,请执行以下步骤:  

    1. 转至~/.Voxel/conf (C:/Users/../.Voxel/conf)
    2. 使用文本编辑器(如记事本++)打开“TintinCDKCameraNoCalibration.conf”
    3. 复制内容并粘贴到新文件(将其命名为 Demo.conf -这应该出现在~/.Voxel/conf 中)
    4. 在[global]下、进行以下更改:
      1. 设置 id = 160 (或某个唯一值)
      2. Set name = demo
    5. 在[defining_params]下、设置 mod_freq1 = 30 (所需值)
    6. 设置 mod_freq2 = 30 (如果您不想进行代理)
    7. 设置 DEALESS_EN =错误
    8. 将 intg_Duty_cycle 更改为所需的值

    之后、打开"TintinCDKCamera.conf"。 将 Demo.conf 添加到[core]部分下的 camera_profiles。  

    重新启动 Voxel Viewer、您应该会看到一个名为"demo"的配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要使 mod_freq1和 mod_freq2在 conf 中相同、只需以单个频率运行即可。 对吗?
    如果是这样、我可以获得高达5.0m (f = 30MHz)的深度距离。 对吧?
    非线性校准中相位<1>和相位<2>的值是多少?
    我能否从 Voxel 查看器中读取并输入"phase _avg"值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果您使 mod_freq1和 mod_freq2在 conf 中相同、它将以单个频率运行。 您还需要将 DEALESS_EN 参数设置为 False。

    由于您仅使用单个频率、因此只需使用 PHAS<1>进行非线性校准。 您可以使用 PHASE_avg 值。 忽略 PHASE<2>-仅限经销商模式所需的阶段。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经听从了你的意见。
    但是、如果您将 DEALIAS_EN 参数设置为"False"、我会在图像中看到很多线路噪声。

    我执行串扰校正。
    但是、图像没有变化。

    如果我将 dealias_en 参数设置为"true"、它将获得一致的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    执行"非线性校准"时、让我们知道90度、180度、270度相位周期的应用。 我是否必须输入这些相位值中的每一个?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设置 DEALIASING_EN = false 时、还必须将 quad_cnt_max 设置为4。 执行线性校准时、请使用360度选项。 您可以使用校准向导工具(在 Voxel Viewer 或独立工具中)。 您输入收集的距离与相位数据的 CSV 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我询问"镜头校准"。
    我得到了透镜参数。
    FY 的 Fx 值为230。
    我推测透镜的焦距。
    -> 230像素* 15um = 3450um = 3.45mm
    我查看了镜头的规格。
    我在培训材料中发现焦距为3.37mm。
    焦距误差在5%以内。
    ->1-(3.37/3.45)= 2.3%
    我是对的吗?

    那么、您在焦点图和摄像机之间设置了多少 WD 来聚焦其镜头?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在0.4m 至1.0m 范围内完成了"非线性校准"。
    测量距离约+0.3m 与实际距离偏移。
    如果您可以设置"全局偏移"、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了校正全局偏移、您还需要执行共相位偏移校准。 校准应按以下顺序进行:  

    1) 1)透镜校准

    2) 2)非线性校准

    3) 3)通用相位偏移校准

    4)逐像素相位偏移校准。  

    您应在执行所有四个校准后检查结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "全局偏移"是常见的偏移校准将执行的操作。 请确保已完成校准。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请执行常见相位和像素相位偏移校正、并校正"全局偏移"