请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4404EVM 主题中讨论的其他器件:AFE4404
我正在 使用 AFE4404评估套件和 EVM GUI 评估 OSRAM SFH7050传感器模块。
我在提供的传感器板上安装了电阻器 R1、R3、R5、R7和 R9、以激活 OSRAM SFH7050传感器模块
我设置了以下值、以便仅使用绿色 LED 获取 PPG 信号。
LED1电流= 30.4mA
CF x RF = 2.5pF x 250K
LED1 OFFDAC 电流=-1.5uA
PRF = 100Hz
占空比= 1%
平均值= 8
我获得的波形如下所示
但是当我打开 IR LED (LED 3)时、即使在3.2mA 的电流下、它的波形也会饱和。 我还将一个 OFFDAC 电流减去 IR LED、但波形没有变化。
它还向 LED1波形添加了一些噪声、并降低了 LED1的总体振幅。 所获得的波形附在下面。
请建议如何在使用 IR LED 时阻止 ADC 饱和?
在"Channels to Save"下、从 GUI 保存波形数据时、"LED 2 Ambient /LED 3"是什么意思?
感谢您的阅读。