This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404EVM:红外 LED (LED 3)即使在电流低至3.2mA 的情况下也会使 OSRAM SFH7050传感器模块饱和

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/655188/afe4404evm-ir-led-led-3-saturates-for-osram-sfh7050-sensor-module-even-on-currents-as-low-as-3-2ma

器件型号:AFE4404EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4404

我正在 使用 AFE4404评估套件和 EVM GUI 评估 OSRAM SFH7050传感器模块。

我在提供的传感器板上安装了电阻器 R1、R3、R5、R7和 R9、以激活 OSRAM SFH7050传感器模块

我设置了以下值、以便仅使用绿色 LED 获取 PPG 信号。

LED1电流= 30.4mA
CF x RF = 2.5pF x 250K
LED1 OFFDAC 电流=-1.5uA
PRF = 100Hz
占空比= 1%
平均值= 8

我获得的波形如下所示


但是当我打开 IR LED (LED 3)时、即使在3.2mA 的电流下、它的波形也会饱和。 我还将一个 OFFDAC 电流减去 IR LED、但波形没有变化。
它还向 LED1波形添加了一些噪声、并降低了 LED1的总体振幅。 所获得的波形附在下面。

请建议如何在使用 IR LED 时阻止 ADC 饱和?

在"Channels to Save"下、从 GUI 保存波形数据时、"LED 2 Ambient /LED 3"是什么意思?  

感谢您的阅读。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    您能否分享"定时控制"子选项卡的屏幕截图?
    当 LED3阶段中的电流设置为0时、它作为 LED2的环境阶段运行。 这就是 GUI 中存在"LED2 Ambient /LED3"的原因。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabin、您好!

    感谢您的回复、并澄清 了"LED2 Ambient /LED3"。  

    下面是"Timing Control"子选项卡的屏幕截图

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ali、

    您能否降低射频并看到红外中的饱和现象消失?
    此外、还必须将传感器放在手腕上或手指尖上。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿里

    几周以来、我们尚未收到回复、因此我们将关闭该主题。 如果您仍然需要我们的帮助、请随时响应。