This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:是否可以使用 Voxel Viewer v0.9/10在观察列表中检索/显示选定像素的 XY 位置? 我只能看到 Z 位置。

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654582/opt8241-cdk-evm-is-it-possible-to-retrieve-show-xy-position-of-a-selected-pixel-in-the-watch-list-using-voxel-viewer-v0-9-10-i-can-see-only-z-position

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

是否可以使用 Voxel Viewer v0.9/10在观察列表中检索/显示所选像素的 XY 位置? 我只能看到 Z 位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、虽然点云(x、y、z)数据清晰可用、但它们不会通过观察窗口以数字方式显示。  这可能是一个很好的功能、我们将尝试在下一版 VoxelViewer 中整合它。  但是、您可以将点云图像导出为 PCL 文件、该文件会为您提供文件中的(x、y、z)数据、然后您可以在 Free PointCloudCompare 查看器中查看该图像、该查看器允许您"选择"点以查看其坐标。

    要导出 PCL 文件、请在 VoxelViewer 的点云窗口中右键单击、然后导出。

    CloudPointCompare 可在以下位置下载:  http://www.danielgm.net/cc/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Larry 的快速回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rachid、

    我假设您的问题已得到解决。