请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
是否可以使用 Voxel Viewer v0.9/10在观察列表中检索/显示所选像素的 XY 位置? 我只能看到 Z 位置。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:OPT8241-CDK-EVM
是否可以使用 Voxel Viewer v0.9/10在观察列表中检索/显示所选像素的 XY 位置? 我只能看到 Z 位置。
遗憾的是、虽然点云(x、y、z)数据清晰可用、但它们不会通过观察窗口以数字方式显示。 这可能是一个很好的功能、我们将尝试在下一版 VoxelViewer 中整合它。 但是、您可以将点云图像导出为 PCL 文件、该文件会为您提供文件中的(x、y、z)数据、然后您可以在 Free PointCloudCompare 查看器中查看该图像、该查看器允许您"选择"点以查看其坐标。
要导出 PCL 文件、请在 VoxelViewer 的点云窗口中右键单击、然后导出。
CloudPointCompare 可在以下位置下载: http://www.danielgm.net/cc/