This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5053:寻找能够处理10特斯拉的磁场传感器

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5053, DRV5055, DRV5056, DRV5055-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659693/drv5053-looking-for-a-magnetic-field-sensor-that-can-handle-10-teslas

器件型号:DRV5053
主题中讨论的其他器件: DRV5055DRV5056DRV5055-Q1

我正在进行一个项目来感应磁场并记录磁场强度。 之前、我使用下面链接中显示的 HMC5883L 磁力计通过 I2C 测量磁场:

www.adafruit.com/.../1746

但是、我们尝试感应的磁场是10特斯拉、HMC5883L 在不饱和的情况下无法处理该磁场。 一旦器件饱和、我们必须对其进行复位、这种情况每小时发生一次。 我正在寻找替代产品。

我找到了一个产品 DRV5053、我想知道它是否能够安全地处理10个特斯拉。 数据表显示、它可以处理无限磁通密度、但我想确保。 此外、还有其他合适的产品可以测量磁场并通过 I2C 与小型单板计算机通信吗? DRV5053不具备该功能、因此通过 Raspberry Pi Zero 计算机进行测量和记录是绝对必要的。 为了清楚、我需要测量和记录磁场、以便能够直观地绘制磁场并监控其强度。

此外、此处是否值得考虑 DRV5055或 DRV5056? 这两种产品看起来都相对较新、我担心它们可能无法在10特斯拉的领域工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    DRV5055和 DRV5056无疑是更好的选择。 A4版本的测量值最高可达0.17 T;您可以应用更强的场、但它们不可测量。 要转换为 I2C、您可以使用 MSP430。

    此致、
    关于
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 我研究了 DRV5055、正如您说过的、它可以测量高达0.17T 的电流、但如果我们施加更强的磁场、例如10 T、它会使器件饱和吗? 您是否有任何器件可以在不饱和的情况下安全测量10T? 这是我们在 HMC5883L 中遇到的主要问题。 一旦我们发现器件饱和、我们必须通过暂时切断电源来重置它们。 我们更希望不必经常这样做,或在可能的情况下根本不这样做。

    此外、根据数据表、它根据7.3.2中的各种环境和工作参数输出电压、但要将其转换为 I2C、这就是 MSP430的用途? 我们如何使用微处理器实现这一点?

    或者、如果 I2C 被证明太大问题、是否可以将 DRV5055连接到 Arduino 等模拟输入? 这样、我们只需编写代码即可读取电压、并将其转换为软件中的相应读取值。 此外、虽然 DRV5055能够检测磁场强度、但我们还如何获得磁场的方向? 这需要什么才能获得方向?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的目标是测量高达10T 的磁场、还是仅需要测量小于0.17T、并且在施加非常强的磁场时避免重置器件? 如果应用强域、则无需以任何方式重置 DRV5055。

    如果您需要测量10T、我建议查看4引脚霍尔元件器件、例如由 AKM 制成的器件。

    我不是 MSP430专家、但如果您通过 Google 搜索"MSP430 I2C"、则第一个结果是包含相关信息的应用手册。

    最后、要使用 DRV5055进行多轴感应、由于该传感器测量1轴的磁通量密度、因此需要使用多个朝向不同方向的器件。 例如、旋转90度的2个 TO-92器件加上1个 SOT-23器件将提供3轴数据。

    此致、
    关于
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 在与该团队进行了大量讨论之后、我们提出了有关磁场传感器所需稳定性的指南。 它必须在2高斯(0.2毫特斯拉)或更高的范围内保持稳定。 我们的磁场传感器不必测量高达10特斯拉、0.17特斯拉是可以测量的、但它必须在10特斯拉环境中保持稳定、而不会饱和并需要复位。

    您提到 DRV5055符合这些要求。 我查看了数据表、虽然它看起来是一款出色的产品、但问题是它还不是市售的。 有鉴于此、DRV5053是否也能正常工作、因为它是市售的? 它可以测量高达多高的磁场? 此外、如果它可以正常工作、您是否有任何军用级传感器型号可供购买? 传感器可能会受到辐射轰炸、因此我们希望军用级传感器能够承受这种殴打。

    此外、由于 DRV5053是一款模拟传感器、因此不能直接与 Raspberry Pi 搭配使用。 我做了一些研究、尽管 Pi 适用于数字信号、但它对模拟信号的影响不大。 我查看了您建议的 MSP430、但我们并不真正需要所有这些。 暂时搁置 I2C、建议使用哪些其他方法来读取 DRV5053? 您会想到使用 ADC 转换器、但您是否有任何推荐的传感器读数建议?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从团队那里获得了更多规格、因此我需要有关器件的更多信息、如下面的回复所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我将为 REI 加油、我很高兴能为您提供帮助。 这听起来像是一个很棒的项目。

    当您说在2个或更多的高斯范围内稳定时、您意味着您希望能够测量2个高斯吗? 在这种情况下、DRV5055比 DRV5053具有更低的噪声、因此是更好的选择。 请考虑比较 DRV5053VA 和 DRV5055A1。 您仍可以在项目的评估阶段申请 DRV5055的样片。 您还可以从经销商处订购预量产 DRV5055-Q1器件。 请参阅产品页面上的"立即订购"选项卡。

    对于以3.3V 电压供电的 DRV5053VA:
    灵敏度=-90mV/mT
    Vn = 44mVpp =输出参考噪声
    Vsignal =-90mV/mT * 0.2T =-18mV

    对于以5V 电压供电的 DRV5055A1:
    灵敏度= 100mV/mT
    Vn = 12mVpp
    Vsignal = 100mV/mT * 0.2mT = 20mV

    您可以看到、DRV5055A1将生成高于本底噪声的信号。 您可能可以使用 DRV5053并在输出端采用数字平均或模拟滤波来平均噪声并更好地确定直流 Vsignal。

    如果驱动器暴露于10T 环境中、则 DRV5055/DRV5053都不需要复位。

    我们没有任何军用级或耐辐射霍尔效应传感器。 在存在重辐射时、我们无法指定 DRV5055/DRV5053的任何特性。 您可以在此处阅读有关我们的耐辐射/航天产品的更多信息:
    www.ti.com/.../enhanced-products.html

    为了在这种情况下获得最佳 ADC、我建议在此处的精密数据转换器论坛上发帖:
    e2e.ti.com/.../

    此致、
    Peter Iliya
    电流感应应用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Iliya 先生:

    感谢你的答复。 您的帖子对我非常有帮助、我很快会与我的团队交谈、并向他们提供这些信息、以决定从哪里开始。

    遗憾的是、关于订购样片、恐怕我无法订购。 我在大学工作、我不是学生。 这里的每个人都有一个'.edU'电子邮件地址、此地址不能更改、 当我尝试申请样片时、TI 说、尽管我不是学生、但由于他们的电子邮件地址政策以及我在结尾处有'.edu '后缀、我无法订购样片。 不过、我会告诉我的团队我们可以通过上面的链接购买 DRV5055器件。

    我的团队还介绍了在"感应套件"中加入加速计的必要性、因此我必须找到一种方法来实现这一目的。 同样、在我们决定行动方案之前、我必须向我的团队介绍这一点。 在此之前、感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    该器件最近已上市、因此器件应很快(一周左右)进入经销商库存。 此外、如果您验证了我 一直认为"已解决"的答案、 则应免费提供样片。
     
    Peter Iliya
    电流感应应用