请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV5053 主题中讨论的其他器件: DRV5055、 DRV5056、 DRV5055-Q1
我正在进行一个项目来感应磁场并记录磁场强度。 之前、我使用下面链接中显示的 HMC5883L 磁力计通过 I2C 测量磁场:
www.adafruit.com/.../1746
但是、我们尝试感应的磁场是10特斯拉、HMC5883L 在不饱和的情况下无法处理该磁场。 一旦器件饱和、我们必须对其进行复位、这种情况每小时发生一次。 我正在寻找替代产品。
我找到了一个产品 DRV5053、我想知道它是否能够安全地处理10个特斯拉。 数据表显示、它可以处理无限磁通密度、但我想确保。 此外、还有其他合适的产品可以测量磁场并通过 I2C 与小型单板计算机通信吗? DRV5053不具备该功能、因此通过 Raspberry Pi Zero 计算机进行测量和记录是绝对必要的。 为了清楚、我需要测量和记录磁场、以便能够直观地绘制磁场并监控其强度。
此外、此处是否值得考虑 DRV5055或 DRV5056? 这两种产品看起来都相对较新、我担心它们可能无法在10特斯拉的领域工作。