This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:BIST NF 和 Rx 增益报告值

Guru**** 2604865 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/660554/awr1243-bist-nf-and-rx-gain-reported-values

器件型号:AWR1243

您好!  

我已经能够在 SPI 端口上配置 AWR1243输出 Rx 增益和噪声系数 BIST 报告。 在 ICD 中、RF1、RF2和 RF3对应于系统配置 RF 频带的最低、中心和最高频率。 这是否意味着 IF 频率? 较低频率离直流有多远?  我假设这将是 HPF2截止频率之后的频率。

当使用 Radar Studio 进行增益和 NF 测量时、Radar Studio 会打印一条日志消息、指出在复杂模式下、增益将比实际模式高3dB。

当 AWR1243 BIST 消息报告增益时,它是否会考虑3dB 的差异? 根据实数和复数模式下的 BIST SPI 消息、我观察到3dB 差不存在。 该器件在复杂(1x 和2x)模式下不会报告3dB 更高的增益。 这很好、因为我确信 AWR1243未使用基于 FFT 的方法来测量增益、但需要进行确认。  

此致、

RJ  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您答对了、AWR1243中没有处理 FFT。

    我必须将您有关 RF1、RF2、RF3的问题提交给我们的固件团队

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Cesar 的回复并将我的问题提交给固件团队。 我期待他们的回应。  

    此致、

    RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 RJ、

    RFx 是指线性调频脉冲频率扫描中的射频频率。 例如、如果线性调频脉冲配置为扫描77-79GHz 的频率、RF1将参考77GHz、RF2将参考78GHz、RF3将参考79GHz。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    关于增益报告、RX 增益始终指单链增益。 仅限 IE I 或仅限 Q。 这也是受监控的内容。 在复杂信号的数字处理中,由于 I 和 Q 都被认为数字中的有效增益比数字中的有效增益高3dB,因此“模拟”增益仍然保持不变。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Vivek、Sameer 和 Cesar 为您提供了有用的答案!

    我非常感谢。 我有几个问题需要跟进:

    出于好奇,该器件如何在内部测量噪声系数?
    2. BIST 测量是否已通过增益和 NF 测量验证,以及在 TI 调查的 BIST 测量精度?

    此致、

    RJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    从较高层次上说、我们分析接收器数据时没有任何信号馈送到其中、因此我们只分析不同射频频率下的"噪声"信号。
    我们将使用外部测量验证 BIST 测量、以比较精度。 我们还没有详细的报告,我们正在进行这方面的工作。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek:

    非常感谢您的回复。 当测量相关结果可用时、我将查看这些结果。  

    此致、

    RJ