您好!
我已经能够在 SPI 端口上配置 AWR1243输出 Rx 增益和噪声系数 BIST 报告。 在 ICD 中、RF1、RF2和 RF3对应于系统配置 RF 频带的最低、中心和最高频率。 这是否意味着 IF 频率? 较低频率离直流有多远? 我假设这将是 HPF2截止频率之后的频率。
当使用 Radar Studio 进行增益和 NF 测量时、Radar Studio 会打印一条日志消息、指出在复杂模式下、增益将比实际模式高3dB。
当 AWR1243 BIST 消息报告增益时,它是否会考虑3dB 的差异? 根据实数和复数模式下的 BIST SPI 消息、我观察到3dB 差不存在。 该器件在复杂(1x 和2x)模式下不会报告3dB 更高的增益。 这很好、因为我确信 AWR1243未使用基于 FFT 的方法来测量增益、但需要进行确认。
此致、
RJ