请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 我对毫米波 ROS 驱动程序 v1.2有几个问题。
- 点云中的强度输出使用什么单位? 我将在2米处从角落立方体获得"40dB"的回波。 该功率的测量值相对于什么?
- 根据用户指南、PointCloud2对象还应返回径向速度、但我看不到该值。 是否将在未来的版本中添加该内容?
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我对毫米波 ROS 驱动程序 v1.2有几个问题。
谢谢、
尊敬的 Andrew:
ROS 可视化工具演示使用来自 OOB 演示的输出数据。 OOB 演示中检测点的幅度对应于 FFT 峰值的幅度。 这也在以下帖子中讨论。
https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/p/622722/2295835#2295835
我将研究您有关速度的问题、并将很快提供后续回复。
谢谢
尼廷