This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:输出强度单位

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/660517/iwr1443boost-output-intensity-units

器件型号:IWR1443BOOST

我对毫米波 ROS 驱动程序 v1.2有几个问题。

  1. 点云中的强度输出使用什么单位? 我将在2米处从角落立方体获得"40dB"的回波。 该功率的测量值相对于什么?
  2. 根据用户指南、PointCloud2对象还应返回径向速度、但我看不到该值。 是否将在未来的版本中添加该内容?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    ROS 可视化工具演示使用来自 OOB 演示的输出数据。 OOB 演示中检测点的幅度对应于 FFT 峰值的幅度。 这也在以下帖子中讨论。

    https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/p/622722/2295835#2295835

    我将研究您有关速度的问题、并将很快提供后续回复。

    谢谢

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    MMW OOB 演示会返回输出结构中每个检测点的速度、但它不是 ROS PointCloud 输出的一部分。 mmWaveDataHdl NodeGet 会在 sortIncomingData 线程中通过 UART 对传入的数据进行排序。

    该线程的代码在 DataUARTHandler::sortIncomingData (文件~/catkin_ws/src/ti_mmwave_rospkg/src/DataHandlerClass.cpp)中给出。 查看 case read_obj_struct 下的内容,您将看到只有 X、Y、Z 和强度值被复制到 RSCAN->Points 结构。

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    在限制部分下的实验发行说明中也提到了这一点:

    "此外、ROS CloudPoint2消息中当前未输出多普勒字段。"

    如果您的问题已解决、请将此主题标记为已回答。

    谢谢

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你尼廷。 修改代码以临时放入强度值的多普勒值、从而查看返回的数据类型、这一点很重要。