This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AWR1243

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657963/awr1243-awr1243

器件型号:AWR1243

你好

在 AWR1243级联文档中、针对 数字帧时序同步、主器件的 SYNC_OUT 引脚连接到从器件的 SYNC_IN、并避免延迟反馈到主器件的 SYNC_IN。

1-是否需要将主设备的 SYNC_IN 连接到现在连接到主设备的 SYNC_OUT 的外部处理器以避免延迟?  

2-是否需要将主设备的 SYNC_OUT 连接到外部处理器? 或者无法将此引脚用于 SOP (电源感应)? 需要使用 数据表中所述的47.5K 电阻器?

3 -如果不考虑级联电路并且我们希望使用单个 AWR1243芯片、我们是否可以将主器件 SYNC_IN 和 SYNC_OUT 连接到外部处理器?

感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    我们的一位系统专家将就该问题与您联系。 感谢您的耐心等待。

    -Raghu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    感谢您的关注。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    感谢您的耐心等待。

    希望您参阅以下文档
    www.ti.com/.../swra574a.pdf

    如第2节所述、可能有2种配置:
    帧时序同步由 a)主芯片控制、以防基于软件消息
    需要触发帧;或者 b)在需要硬件触发帧时、主机处理器需要触发帧。


    a)主芯片
    ===================================================================================================================================
    硬件注意事项
    主器件的 SYNC_OUT 应连接到从器件以及主器件的 SYNC_IN。
    不需要与主机连接。

    软件注意事项
    主器件应配置为 SW 触发(请参阅 mmWaveLink 中的 rlSetFrameConfig API)
    从器件应配置为硬件触发
    ===================================================================================================================================

    b)由主机处理器提供
    ===================================================================================================================================
    硬件注意事项
    主器件和从器件的 SYNC_IN 连接到主机。
    主器件和从器件的 SYNC_OUT 不用于此连接

    软件注意事项
    主器件应配置为硬件触发(请参阅 mmWaveLink 中的 rlSetFrameConfig API)
    从器件也应配置为硬件触发
    ===================================================================================================================================

    最后一个问题
    对于单芯片、同样有2种模式。

    a)硬件触发
    单个 AWR1243的 SYNC_IN 应连接到主机。
    AWR1243应配置为硬件触发(请参阅 mmWaveLink 中的 rlSetFrameConfig API)

    b) SW 触发
    SYNC_IN 和 SYNC_OUT 不应连接到任何位置
    AWR1243应配置为 SW 触发

    此致、
    Kaushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Kaushal
    非常感谢
    在数据表中、有三个引脚(SYNC_OUT、MCU_CLKOUT、TDO)通过47.5K 电阻连接到主机处理器、在 AWR1243BOOST 中、这些引脚用作 SOP 接头。
    如果要使用 SPI 完成编程、我可以忽略这三个引脚的连接吗?
    在级联的情况下、如果要将主器件的 SYNC_OUT 连接到从器件以及主器件的 SYNC_IN、我是否可以忽略47.5K 电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tom:

    SOP 引脚(SYNC_OUT、MCU_CLKOUT、TDO)用于将器件置于不同的模式、例如功能模式、闪存编程模式等

    因此、如果您需要通过 UART 更新闪存以更新 SFlash 中的固件(仅用于开发)、则需要将这些线路连接到主机处理器。 通常、这些引脚上有来自主机的弱上拉电阻、仅在启动期间使用。

    在级联模式下、SYNC_OUT 稍后用于将同步信号驱动到从器件、前提是存在来自其他路径(主机)的弱上拉。

    此致、
    Kaushal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    谢谢您