请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657963/awr1243-awr1243
器件型号:AWR1243你好
在 AWR1243级联文档中、针对 数字帧时序同步、主器件的 SYNC_OUT 引脚连接到从器件的 SYNC_IN、并避免延迟反馈到主器件的 SYNC_IN。
1-是否需要将主设备的 SYNC_IN 连接到现在连接到主设备的 SYNC_OUT 的外部处理器以避免延迟?
2-是否需要将主设备的 SYNC_OUT 连接到外部处理器? 或者无法将此引脚用于 SOP (电源感应)? 需要使用 数据表中所述的47.5K 电阻器?
3 -如果不考虑级联电路并且我们希望使用单个 AWR1243芯片、我们是否可以将主器件 SYNC_IN 和 SYNC_OUT 连接到外部处理器?
感谢您的关注。