https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659925/awr1243-awr1243
器件型号:AWR1243你好
如果考虑使用 AWR1243的级联系统、请在单芯片模式和级联芯片模式下帮助我回答一些问题。
芯片编程通过 SPI 引脚完成。
1 -在数据表中、有三个名为 SYNC_OUT、PMIC_CLKOUT 和 TDO 的引脚通过47.5K 电阻连接到主机处理器。在升压中、这些引脚用于 SOP。
我可以忽略这些连接吗?
2-我是否可以忽略 PMIC_CLKOUT 与主机处理器的连接? 如果要进行此连接、如何在从器件中检测此引脚?
3 -在数据表的第4页中、据说 AWR1243芯片不具备 JTAG 功能、但这些引脚用于 AWR1243BOOST!?
我可以忽略连接中的这些引脚吗? TDO 管脚是什么? 他们是如何被奴役的?
4 -如果要将主器件的 SYNC_OUT 连接到从器件以及主器件的 SYNC_IN、我是否可以忽略主器件与主机处理器的 SYNC_OUT 连接以进行 SOP? 我可以忽略47.5K 电阻器吗?
5在数据表的第4页中、据说 AWR1243芯片不具有 QSPI 功能、但这些引脚用于:(数据表、升压甚至级联文档中)!
在使用 SPI 进行编程时、我可以忽略这些连接吗?在这种情况下、我无法连接 RS232TX 和 RS232RX 引脚(UART)吗?
6 -我们要将 IO 引脚的电压电平从3.3V 更改为1.8V、这可以通过将 PMIC 的输出之一从3.3V 更改为1.8V 来实现
PMIC (AR_SDA、AR_SCL)的数据和时钟引脚是否足以连接到主机处理器而不连接到 AWR1243的 RES 引脚?
我可以忽略 AWR1243中 RES 引脚上的连接吗?
感谢您的关注