This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AWR1243

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659925/awr1243-awr1243

器件型号:AWR1243

你好

如果考虑使用 AWR1243的级联系统、请在单芯片模式和级联芯片模式下帮助我回答一些问题。

芯片编程通过 SPI 引脚完成。

1 -在数据表中、有三个名为 SYNC_OUT、PMIC_CLKOUT 和 TDO 的引脚通过47.5K 电阻连接到主机处理器。在升压中、这些引脚用于 SOP。

我可以忽略这些连接吗?

2-我是否可以忽略 PMIC_CLKOUT 与主机处理器的连接? 如果要进行此连接、如何在从器件中检测此引脚?

3 -在数据表的第4页中、据说 AWR1243芯片不具备 JTAG 功能、但这些引脚用于 AWR1243BOOST!?

我可以忽略连接中的这些引脚吗? TDO 管脚是什么? 他们是如何被奴役的?

4 -如果要将主器件的 SYNC_OUT 连接到从器件以及主器件的 SYNC_IN、我是否可以忽略主器件与主机处理器的 SYNC_OUT 连接以进行 SOP? 我可以忽略47.5K 电阻器吗?

5在数据表的第4页中、据说 AWR1243芯片不具有 QSPI 功能、但这些引脚用于:(数据表、升压甚至级联文档中)!
在使用 SPI 进行编程时、我可以忽略这些连接吗?在这种情况下、我无法连接 RS232TX 和 RS232RX 引脚(UART)吗?

6 -我们要将 IO 引脚的电压电平从3.3V 更改为1.8V、这可以通过将 PMIC 的输出之一从3.3V 更改为1.8V 来实现

PMIC (AR_SDA、AR_SCL)的数据和时钟引脚是否足以连接到主机处理器而不连接到 AWR1243的 RES 引脚?

我可以忽略 AWR1243中 RES 引脚上的连接吗?

感谢您的关注  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否分享有关整体级联架构的更多详细信息?

    什么是主机处理器? 将级联多少个芯片? 您计划如何管理时钟?

    谢谢你
    Cesar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的关注
    我想使用 μ ّFPGA 作为主机处理器。 还为级联系统使用4个 AWR1243芯片。
    对于数字 fram 同步:主器件的 SYNC_OUT 连接到从器件和主器件的 SYNC_IN。 40MHz 晶体连接到主器件的 CLKP 和 CLKM、主器件的 OSC_CLKOUT 连接到从器件的 CLKP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    请在下面查找我们对您的问题的答复:

    1 -在数据表中、有三个名为 SYNC_OUT、PMIC_CLKOUT 和 TDO 的引脚通过47.5K 电阻连接到主机处理器。在升压中、这些引脚用于 SOP。

    我可以忽略这些连接吗?
    [TI] SYNC_OUT、PMIC_CLKOUT 和 TDO 引脚具有双功能。 在器件启动期间、会感测这些引脚的状态、并基于器件以不同模式启动。 启动后、相同的引脚充当 TDO 等功能引脚 这些模式包括希望使用 QSPI 闪存的刷写模式、功能模式等 通过高阻抗电阻器将这些引脚连接到主机的原因仅在于主机可以选择控制/更改 SOP 模式。 如果不需要、您只需在电路板上设置升压/降压(>10K)至3.3V 选项、即可设置 SOP 线的状态。

    2-我是否可以忽略 PMIC_CLKOUT 与主机处理器的连接? 如果要进行此连接、如何在从器件中检测此引脚?
    [TI]我假设您在这里指的是 PMIC_CLKOUT 引脚的 SOP 引脚功能。 在这种情况下、第1点中的上述语句对主器件和从器件都有效。

    3 -在数据表的第4页中、据说 AWR1243芯片不具备 JTAG 功能、但这些引脚用于 AWR1243BOOST!?

    我可以忽略连接中的这些引脚吗? TDO 管脚是什么? 他们是如何被奴役的?
    [TI]无需为 AWR1243使用 JTAG 接口。 但是、需要通过使用拉电阻器来处理此引脚的 SOP 功能。

    4 -如果要将主器件的 SYNC_OUT 连接到从器件以及主器件的 SYNC_IN、我是否可以忽略主器件与主机处理器的 SYNC_OUT 连接以进行 SOP? 我可以忽略47.5K 电阻器吗?
    [TI]同样、您需要考虑 SOP 功能。 如果不连接到主机处理器、则需要在板上拉电阻、以便在启动期间使该引脚处于所需状态。

    5在数据表的第4页中、据说 AWR1243芯片不具有 QSPI 功能、但这些引脚用于:(数据表、升压甚至级联文档中)!
    在使用 SPI 进行编程时、我可以忽略这些连接吗?在这种情况下、我无法连接 RS232TX 和 RS232RX 引脚(UART)吗?
    [TI] QSPI 闪存可用于在从闪存启动后自动加载 FW。 每次启动时、也可以通过 SPI 接口从主机加载 FW。 这两种方法之间的唯一权衡是加载时间、QSPI 比 SPI 接口快得多。

    6 -我们要将 IO 引脚的电压电平从3.3V 更改为1.8V、这可以通过将 PMIC 的输出之一从3.3V 更改为1.8V 来实现
    [TI]如果将 IO 电源更改为1.8V、则需要注意连接到 AWR1243的所有其他器件也在1.8V IO 电平下运行。

    PMIC (AR_SDA、AR_SCL)的数据和时钟引脚是否足以连接到主机处理器而不连接到 AWR1243的 RES 引脚?

    我可以忽略 AWR1243中 RES 引脚上的连接吗?
    [TI]是的、不需要连接 RES 引脚。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vivek
    非常感谢您的完整回答