请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM73-Q1 主题中讨论的其他器件:LM73
[ LM73-Q1 ] 启动相关问题
您好!
您能帮助我解决下面的一些启动问题吗?
:
上电后是否需要等待任何时间才能启动 I2C 通信? 
:
我的客户将执行以下初始化序列以及完全断电复位。
您是否看到任何问题?
- 加电
- 将0xC0写入0x01 (指针地址)
- 等待500ms 或1000ms
- 将0x40写入 0x01 (指针地址)
- 写入0x2A80 (85°C、上限为11位)
- 写入0x2800 (-80deg C、用于低限、11位)
- 将0x48写入0x01 (指针地址)
:
对完全断电位1的最长保持时间有任何要求?
根据数据表、保持时间应约为14mS。
如果客户将其保持在几百毫秒(如上面的500毫 秒、1000毫 秒)、这是否会导致任何问题? 
提前感谢您的支持。
此致、
Ken
:
LM73/软件复位序列
e2e.ti.com/.../530548