This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM73-Q1:启动相关问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM73

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659470/lm73-q1-start-up-related-questions

器件型号:LM73-Q1
主题中讨论的其他器件:LM73

[ LM73-Q1 ] 启动相关问题

您好!

您能帮助我解决下面的一些启动问题吗?



上电后是否需要等待任何时间才能启动 I2C 通信?




我的客户将执行以下初始化序列以及完全断电复位。
您是否看到任何问题?

  1. 加电
  2. 将0xC0写入0x01 (指针地址)
  3. 等待500ms 或1000ms
  4. 将0x40写入  0x01 (指针地址)  
  5. 写入0x2A80 (85°C、上限为11位)
  6. 写入0x2800 (-80deg C、用于低限、11位)
  7. 将0x48写入0x01 (指针地址)

对完全断电位1的最长保持时间有任何要求?
根据数据表、保持时间应约为14mS。
如果客户将其保持在几百毫秒(如上面的500毫 秒、1000毫 秒)、这是否会导致任何问题?



提前感谢您的支持。
此致、
Ken




LM73/软件复位序列
e2e.ti.com/.../530548

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    问题1:当器件在2.7V 至3.3V 期间达到 POR 电压:1.66V (-40°C)、1.7V (25°C)和2.1V (150°C)或 POR 时、需要1ms、并且另外一个温度转换时间取决于您设置的分辨率/转换率。

    问题2:除项目6和7外,一切看起来都很好。 对于第6项、该器件仅支持低至-40°C 的温度、将 Tlow 设置为-80°C。该器件绝不会跳闸。 对于项目7、ALERT 引脚是一个开漏 OTPut 引脚、在该引脚上通过一个电阻器上拉、将位 D3置位会将 ALERT 引脚置为低电平并清除状态。

    问题3:您是正确的、红色下划线表示您必须至少提供14ms 才能完成 POR。 我建议使用120ms 或500ms 应该可以、但1000ms 可能太长。

    希望这对您有所帮助。
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Aaron!