请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1243 您好!
我对"AWR1243"芯片的运行状态有疑问。
我想测量 TX 和 RX 天线的输入和输出端口的1端口 S 参数。 我们已经为此目的设计了一个评估板、但我认为我需要停止 AWR1243上这些端口上的射频信号、并仅在 PA (用于 TX)和 LNA (用于 RX)上添加直流偏置来进行此测量。 这个运行状态不是正常的、所以我不知道它是否可行。 请告诉我。
谢谢你。