This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:如何在天线端口上停止射频信号

Guru**** 2603865 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/658746/awr1243-how-to-stop-rf-signals-on-antenna-ports

器件型号:AWR1243

您好!
我对"AWR1243"芯片的运行状态有疑问。
我想测量 TX 和 RX 天线的输入和输出端口的1端口 S 参数。 我们已经为此目的设计了一个评估板、但我认为我需要停止 AWR1243上这些端口上的射频信号、并仅在 PA (用于 TX)和 LNA (用于 RX)上添加直流偏置来进行此测量。 这个运行状态不是正常的、所以我不知道它是否可行。 请告诉我。
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在线性调频脉冲配置中、您可以禁用所有 TX、这样就不会在射频引脚上传输任何内容。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    设置"rlSetChirpConfig"后、您指出其中包含"all the TX disable"命令、
    我们观察到输出中没有射频信号、并且总直流电流出现大幅快速波动。
    我认为、电流波动表明、即使在"所有 TX 禁用"状态下、某些块仍处于活动状态。
    我想再次确认、当所有 TX 被禁用时、TXS 中的所有直流偏置都打开(并且所有射频信号都关闭)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    电流波动是由于 RX 和 LO 块在帧之间打开和关闭。 但 TX 将保持全部关闭、因为 TXS 已禁用。

    此致、
    Vivek