This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC2114:具有 CM 扼流圈的 LDC2114

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114, LDC1101EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657301/ldc2114-ldc2114-with-cm-chokes

器件型号:LDC2114
主题中讨论的其他器件: LDC1101EVM

您好!

我刚刚尝试将 LDC2114与 CM-扼 流圈(SRF3216-222)配合使用。

我按照 SNOA962中所述将它们放入输入线路中、但按下按钮时信号不再下降。

-LDC2114是否适合与 CM 扼流圈一起使用?

-应该在传感器电容器之前或之后放置 CM 扼流圈吗?

此致、

克莱明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    添加共模扼流圈时、您是否调整了 LDC2114设置(CNTSC、LC_DIVIDER、SENCYCx、FREQx、RPX、 和增益)? 如果 LDC2114未针对传感器正确配置、或传感器超出设计空间、则它不会振荡或为您提供强大的输出读数。 如果可能、我会在阻抗分析仪上使用共模扼流圈测量传感器、以收集传感器参数、即 Rp、Q 因子和谐振频率。 如果您无法访问阻抗分析仪、则可以考虑使用 LDC1101EVM 来测量传感器、因为它可用于确定电感值和电阻值。 它将始终有助于查看传感器引脚的示波器捕获、以确保发生振荡、以及来自 GUI 和其他寄存器设置的 LDC2114数据值的屏幕捕获/数据记录。
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我只是想重新登记、看看您是否仍然遇到问题。 如果您有进一步的更新或问题、请随时将其发布在此处、我们很乐意为您提供帮助、否则我将继续并关闭此主题。
    谢谢、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很抱歉我迟到了。

    正确的、我们将扼流圈放入线中、而不更改传感器参数。

    稍后、我们将更深入地探讨以确定参数。

    同时、我们在 EMC 实验室中测量我们的系统。

    我们没有遇到任何发射问题、但在抗辐射干扰方面失败。

    我们测试了两种设置:第一种设置具有0.3mm SSL 表面、第二种设置具有0.5mm 玻璃仪表板和极薄的铜箔作为目标(小于50um)

    采用0.3mm SSL 表面的设置没有辐射问题、但玻璃版本失败。 (我已附上输出数据表的图)

    输出数据开始在宽频率范围内以500MHz 的频率运行。

    为什么这两个系统的行为如此不同? 它与硬件相同、只有机械设置不同。

    此致、

    克莱明

    [引用用户="Luke Lapointe">您好、

    我只是想重新登记、看看您是否仍然遇到问题。 如果您有进一步的更新或问题、请随时将其发布在此处、我们很乐意为您提供帮助、否则我将继续并关闭此主题。
    谢谢、
    Luke

    [/报价]