主题中讨论的其他器件: LDC1101EVM
您好!
我刚刚尝试将 LDC2114与 CM-扼 流圈(SRF3216-222)配合使用。
我按照 SNOA962中所述将它们放入输入线路中、但按下按钮时信号不再下降。
-LDC2114是否适合与 CM 扼流圈一起使用?
-应该在传感器电容器之前或之后放置 CM 扼流圈吗?
此致、
克莱明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我刚刚尝试将 LDC2114与 CM-扼 流圈(SRF3216-222)配合使用。
我按照 SNOA962中所述将它们放入输入线路中、但按下按钮时信号不再下降。
-LDC2114是否适合与 CM 扼流圈一起使用?
-应该在传感器电容器之前或之后放置 CM 扼流圈吗?
此致、
克莱明
您好!
我很抱歉我迟到了。
正确的、我们将扼流圈放入线中、而不更改传感器参数。
稍后、我们将更深入地探讨以确定参数。
同时、我们在 EMC 实验室中测量我们的系统。
我们没有遇到任何发射问题、但在抗辐射干扰方面失败。
我们测试了两种设置:第一种设置具有0.3mm SSL 表面、第二种设置具有0.5mm 玻璃仪表板和极薄的铜箔作为目标(小于50um)
采用0.3mm SSL 表面的设置没有辐射问题、但玻璃版本失败。 (我已附上输出数据表的图)
输出数据开始在宽频率范围内以500MHz 的频率运行。
为什么这两个系统的行为如此不同? 它与硬件相同、只有机械设置不同。
此致、
克莱明
[引用用户="Luke Lapointe">您好、
我只是想重新登记、看看您是否仍然遇到问题。 如果您有进一步的更新或问题、请随时将其发布在此处、我们很乐意为您提供帮助、否则我将继续并关闭此主题。
谢谢、
Luke
[/报价]