This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:ROS 可视化工具实验室的性能

Guru**** 2599735 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1642BOOST, IWR1642, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/657238/iwr1443boost-the-performance-for-the-ros-visualizer-lab

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1642BOOSTIWR1642IWR1443

大家好、

 

我想问您以下问题:

我有一个有关 ROS 可视化工具实验室的性能的问题、其中包含以下默认参数。

  • 视角(水平和垂直)

  • 距离精度

  • 角度精度

  • 对象大小

请告诉我 IWR1443BOOST 和 IWR1642BOOST 之间是否存在精度差异。

 

谢谢、此致、

Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuerbis、

    假设您使用  的是毫米波工业工具箱2.0.0中的最新 ROS 点云可视化工具实验室、我提供了以下一些答案:

    ROS 点云可视化工具实验室使用 IWR1443BOOST 或 IWR1642BOOST EVM。 根据相应 EVM 用户指南中提供的天线仿真图、IWR1443BOOST 和 IWR1642 EVM 的视场如所示  

    方位角、即水平 FOV:+/- 60度、即总计120度

    仰角、即垂直 FOV:+/- 15度、即总共30度

    ROS 可视化工具实验室中使用的传感器前端配置(profile_cfg 文件)在以下目录中提供(在安装了 ROS 的 Linux 计算机上):

    ~/catkin_ws/src/src/ti_mmwave_rospkg/cfg

    对于每个配置、该目录包含一个.cfg 文件和一个同名的.PNG 文件、其中显示了用于生成相应.cfg 文件(例如、最大距离、最大速度、 距离分辨率和速度分辨率)的毫米波 Sensign 估算器 GUI 中使用的输入参数。

    例如、如果将 ROS 可视化工具实验室与 IWR1443 EVM 配合使用、您将使用以下命令运行 ROS 点云可视化工具实验室用户指南"运行驱动程序"部分中定义的可视化工具。

    $ roslaunch ti_mmwave_rospkg rviz_1443_3d.launch

    当您运行上述命令时、系统会从 ~μ C/catkin_ws/src/ti_mmwave_rospkg/cfg  目录中选择1443_3d.CGH 文件以配置毫米波传感器。 该文件是使用毫米波传感估算器生成的、其设置显示在同一目录下相应的 GUI 文件1443_3d_gui_settings.PNG 中。

    我将提供有关距离和角度精度的后续响应。

    此致

    尼廷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitin、

     

    感谢您提供信息。

    您是否会向我提供距离和角度精度的更新?

     

    谢谢、此致、

     Kuerbis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuerbis、

    我仍在努力获取这些信息、应该能够在星期五的01/26之前提供回复。 感谢您的耐心等待。

    此致
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuerbis、

    精度(距离/速度/角度)取决于 SNR 和相应的分辨率。 实际实现的精度也取决于实现因素(FFT 大小)。

    通常、精度公式为:精度=分辨率/sqrt (2 x SNR)。 角度精度也取决于算法、但对于基于 FFT 的算法(在 OOB 演示中使用)、可以使用此公式。

    考虑 ROS 可视化工具演示中使用的 IWR1443配置(在1443_3d_gui_settings.PNG 中定义如上所示):

    距离精度

    --------

    距离分辨率= 4.4cm

    检测 SNR = 9dB

    因此理论精度= 4.4/sqrt (2x9)= 1.03cm。

    实际精度还取决于给出的距离 FFT bin 大小

    最大距离/FFT 大小、即对于此特定配置

    => FFT bin 大小= 9.01 m /256 = 3.52cm

    因此、假设检测 SNR 为9dB、此配置的最佳情况范围精度为3.52cm。 可以通过使用更高阶的 FFT 来提高精度。

    角度精度(方位角)

    ----------------------------------

    方位角分辨率= 15度(即120度/8根虚拟 RX 天线)= 0.26弧度

    检测 SNR = 9dB

    因此理论角度精度(方位角)= 0.261/sqrt (2x9)=0.06151弧度= 3.52度

    实际精度还取决于角度 FFT bin 大小、该大小由180/64给出(OOB 演示使用64点 FFT 进行角度计算)、即2.81度、实际上优于理论最大值

    因此、假设检测 SNR 为9dB、此配置的最佳方位角精度为3.52度。

    此致

    尼廷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您好、Nitin、


     


    非常感谢!


     


    谢谢、此致、


    Kuerbis