This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5032:DRV5032与 MMS1X1输出波形差异

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5032, DRV5055-Q1, DRV5012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659996/drv5032-drv5032-vs-mms1x1-output-waveform-difference

器件型号:DRV5032
主题中讨论的其他器件: DRV5055-Q1DRV5012

尊敬的 TI 支持团队

        我们希望推广 DRV5032 来替代 MMS1X1H (霍尔传感器)  在燃气表上。客户选择具有单极输出的 DRV5032FD 进行测试、将 OUT1引脚 和 OUT2连接到一个输出信号、并测试与 MMS1X1H 波形,形成的波形。他们发现 DRV5032FD 的占空比约为 50%、这与 MMS1X1H,相似、但 DRV5032FD 的周期约为6秒 两次 MMS1X1H (3秒)。

我们如何进行一些更改以将 输出周期从6s 减少到3s? 因此客户无需更改计量软件。

DRV5032FD 输出波形:

 MMS1X1H 输出波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yulei、

    我不清楚您对测试程序的描述。您是如何激发传感器的? 您是否使用时变电流或移动永磁体来生成输入磁通信号? 您是否对两个传感器应用了相同的激励? 供参考您可以使用 DRV5055-Q1等线性霍尔传感器来测量应用于传感器的磁通信号。 另请注意、这两个传感器具有不同的 BOP/BRP 阈值、这意味着它们不会以相同的输入值进行切换。

    此致、

    Harsha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yulei、

    以下几点:

    1) 1) DRV5032FD 具有推挽输出、而不是漏极开路。 因此、将 OUT1和 OUT2连接在一起将导致它们相互战斗并相互加载、从而产生不可预知的瞬态响应。 如果您在不将每一个单独测试的情况下测试它们、响应是否会得到改善?

    2) 2)由于 MMS1X1H 是霍尔锁存传感器(请参阅传递函数)、我建议使用 DRV5012 (而不是 DRV5032FD)

    此致、
    Harsha