请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV5032 主题中讨论的其他器件: DRV5055-Q1、 DRV5012
尊敬的 TI 支持团队
我们希望推广 DRV5032 来替代 MMS1X1H (霍尔传感器) 在燃气表上。客户选择具有单极输出的 DRV5032FD 进行测试、将 OUT1引脚 和 OUT2连接到一个输出信号、并测试与 MMS1X1H 波形,形成的波形。他们发现 DRV5032FD 的占空比约为 50%、这与 MMS1X1H,相似、但 DRV5032FD 的周期约为6秒 两次 MMS1X1H (3秒)。
我们如何进行一些更改以将 输出周期从6s 减少到3s? 因此客户无需更改计量软件。
DRV5032FD 输出波形:
MMS1X1H 输出波形: