请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HDC2010 大家好、团队成员
以下 URL 在数据表页面1 (1功能)中有以下提及。
网址:www.ti.com/.../snas693.pdf
•温度范围:
–工作温度:–40°C 至85°C
–功能:–40°C 至125°C
请告诉我的含义
"温度范围:–工作温度:–40°C 至85°C"。
我认为不需要对–40°C 至85°C 的描述。
我认为以下描述是正确的。
•工作温度范围:
–40°C 至125°C
此致、
Keishi、Nishijima
日本 CSC