This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010:HDC2010的工作温度范围是否为–40°C 至125°C?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/660262/hdc2010-is-operating-temperature-range-of-hdc2010-40-c-to-125-c

器件型号:HDC2010

大家好、团队成员

以下 URL 在数据表页面1 (1功能)中有以下提及。

网址:www.ti.com/.../snas693.pdf

•温度范围:
–工作温度:–40°C 至85°C
–功能:–40°C 至125°C


请告诉我的含义
"温度范围:–工作温度:–40°C 至85°C"。


我认为不需要对–40°C 至85°C 的描述。
我认为以下描述是正确的。

•工作温度范围:
 –40°C 至125°C


此致、
Keishi、Nishijima
日本 CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nishijima-San、

    你是对的。 HDC2010数据表中的第6.5节电气特性明确指出、温度传感器的工作温度范围为-40°C 至125°C。 我们将更新数据表、并将考虑您的建议。

    请注意湿度传感器同一部分的脚注(11):
    建议湿度工作范围为20至80% RH (无冷凝)(在0至60°C 温度范围内) 超出这些范围的长时间运行
    可能会导致传感器读数发生偏移、恢复时间较慢。

    此致、
    何塞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose-San、

    感谢您的快速回复。

    此致、
    西岛吉西