请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642BOOST 您好,
我 在 DSS_MAIN,中的 CaptureDemo_dataPathProcessEvents 函数中设置断点、如下 所示:
控制台遇到以下错误:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我 在 DSS_MAIN,中的 CaptureDemo_dataPathProcessEvents 函数中设置断点、如下 所示:
控制台遇到以下错误:
您好!
当没有断点时、此代码是否会在不崩溃的情况下运行?
EDMA 是1642中的外设、类似于 SPI 或 UART。 由于调试器与 RTOS 和外设驱动程序进行交互的方式、在外设运行时停止处理器可能会导致处理器崩溃。 如果代码经过优化编译、startDMATransfer 函数可能已经开始运行。 当处理器到达断点时、由于 EDMA 正在运行、它无法正常停止、因此它会进入中止状态。
此致、
Justin