This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:捕获调试错误

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/660200/awr1642boost-capture-debug-error

器件型号:AWR1642BOOST

您好,

我   在 DSS_MAIN,中的 CaptureDemo_dataPathProcessEvents 函数中设置断点、如下 所示:

 控制台遇到以下错误:



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调试代码 停止以下 位置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当没有断点时、此代码是否会在不崩溃的情况下运行?   

    EDMA 是1642中的外设、类似于 SPI 或 UART。  由于调试器与 RTOS 和外设驱动程序进行交互的方式、在外设运行时停止处理器可能会导致处理器崩溃。  如果代码经过优化编译、startDMATransfer 函数可能已经开始运行。 当处理器到达断点时、由于 EDMA 正在运行、它无法正常停止、因此它会进入中止状态。

    此致、

    Justin