请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MMWAVE-SDK 工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好。
在 TI 培训和 MMW 演示简介中、我了解到角 FFT 可提供方位角结果。 但是、在如何执行该方位角 FFT (角度 FFT)方面没有详细信息。 请您稍微解释一下这种方法吗? 它是否是 一个数字波束形成(DBF)过程、以便找到相干峰?
顺便说一下、我是否可以知道两 个发射天线 Tx1和 TX3水平间隔为 d = 2 Lambda 的原因? 将其设为整数似乎并不直观、对吧?
提前感谢您的回答。
最棒的
朱