This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MMWAVE-SDK:需要有关了解角度 FFT 的帮助

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/659906/ccs-mmwave-sdk-need-help-in-understanding-angle-fft

器件型号:MMWAVE-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

在 TI 培训和 MMW 演示简介中、我了解到角 FFT 可提供方位角结果。 但是、在如何执行该方位角 FFT (角度 FFT)方面没有详细信息。 请您稍微解释一下这种方法吗? 它是否是 一个数字波束形成(DBF)过程、以便找到相干峰?

顺便说一下、我是否可以知道两 个发射天线 Tx1和 TX3水平间隔为 d = 2 Lambda 的原因? 将其设为整数似乎并不直观、对吧?

提前感谢您的回答。

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    朱您好、

    这在 Doxygen 中进行了讨论、该文档可在毫米波 SDK 的最新版本(1.1)中找到。 它位于 C:/ti/mmwave_sdk_01_01_00_02/packages/ti/demo/xwr16xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html

    角度 FFT 在"数据路径-到达方向 FFT 计算"一节中讨论。


    谢谢、
    Akash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、

    感谢您的申请。 然而,我认为,该段中的这几个词远远不够。 我还想知道角度 FFT 实际上是不是执行数字波束形成(DBF)过程?

    我还想知道 detObj2D 中的 peakVal 是什么意思? 它代表什么?

    最棒的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    朱(金字旁容)

    我可以确认这里没有波束形成。

    PeakVal 是表示返回信号强度的相对值。 您正在查看的特定文档是否涉及 peakVal?


    谢谢、
    Akash