This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:如何通过开发包在 PC 上读取流数据?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/654739/ccs-iwr1443boost-how-to-read-streaming-data-on-pc-through-the-dev-pack

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1443TSW1400EVM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在运行 IWR1443的捕获演示、并成功执行存储器捕获过程、以便使用 CCS 在 L3 RAM 中获取数据。

但是、当我尝试 LVDS 流式传输模式时、我不知道如何使用开发包中提供的 micro USB 读取流数据。

1.我已使用 IWR1443正确连接了开发包、并使用微型 USB 将开发包与 PC 相连。

2.我已在调试模式下将 IWR1443与 CCS 连接、并按照用户指南中的说明运行捕获演示.xer4f。

3.我已经安装了开发包所需的 USB 端口驱动程序,并且可以在 PC 设备中找到4个 COM 端口。

4.我已按照用户指南中的说明成功发送了 CLI 命令。  

我是否可以知道下一步是什么? 用户指南就在这里结束了。

如果我应该使用 Tera Term 并在此处使用 COM5或 COM6读取数据、我是否可以知道端口的配置? 比如波特率等。

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    朱您好、

    您应该能够通过 Tera Term 通过辅助数据端口查看该数据。 尝试连接到 Tera Term 中的数据端口并将波特率设置为115200。 所有其他设置均可保留为默认设置。 通过 UART 端口发送配置后、您应开始在数据端口上查看数据。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adrian、

    感谢您的回复。 我现在可以通过辅助数据端口获取数据。

    由于数据仍来自 IWR1443 Eva 模块的数据端口、我是否可以询问我们为什么需要在捕获模式下使用 DevPack 和 CSI/LVDS? ADC 数据是否太大? 那么、我们必须将它们临时存储在 DevPack 中、然后再将其发送回 IWR1443和 PC?

    最棒的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    朱您好、

    devpack 在 IWR1443和 PC 之间提供了一个接口,用于:

    - SPI、GPIO 控制和 UART 记录器
    - 60引脚高密度(HD)连接器、可通过 MIPI-CSI-2或 LVDS 接口获取高速 ADC 数据
    - 120引脚连接器、用于连接数据采集板 TSW1400EVM

    此致、

    Adrian